处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

各项硬件性能都缩水,iPhone SE还怎么让人爱的起来

各项硬件性能都缩水,iPhone SE还怎么让人爱的起来
来源:搜狐 时间:2016-03-31

上周苹果公司发布了新款 iPhone SE,很多人都将这款设备形容为“穿着 iPhone 5s 的外衣,而心却是 iPhone 6s 的。”iPhone SE 的配置和 iPhone 6s 确实相差不大,同样采用A9处理器、2GB RAM、1200万像素后置摄像头等等。两者的差别除了屏幕之外,iPhone SE 的前置摄像头、指纹识别模块也不及 iPhone 6s,另外它还不支持 3D Touch 和气压计。3D Touch 用户应该都已经熟悉了,那气压计又是个什么东西呢?没有它会对用户平常使用产生什么影响吗?

  气压计其实就是测量大气压强的一种仪器。普通的气压计原理是根据气压计里面水银的高度是由大气压支撑,也就是说,大气压有多大,水银柱的液面就会有多高,所以气压计中,水银越高,气压越大。通过水银柱的高度,分割气压计的精确度,就可以来测量当前的气压了。iPhone 手机中的气压计类似于现实生活中的这些气压计,不过没有了液体水银,代替的是两个传感器之间的转换来将压力转换成另外一个传感器可以测量的量。
  苹果公司旗下的 iPhone 是从 iPhone 6 开始配置气压计的,而 iPad 系列产品也是自 iPad Air 2 之后才有这个传感器。也许有些用户根本没有注意到苹果在设备中增加了这个传感器。而全球首款内置了气压计的手机于 2011 年 10 月份发布,就是由三星代工的 Galaxy Nexus,当时在 Play 商店能找到一堆气压计软件,从简单的 Barometer HD 到界面华丽功能超多的 SyPressure Pro,感觉非常高大上。
  目前在苹果的移动设备上,除了旧款 iPhone 和 iPhone SE 之外,在 Apple Watch 上苹果也没有整合气压计,而是让它通过匹配的 iPhone 6 或者 iPhone 6s 系列设备来测试,对于主导健康功能的 Apple Watch,这当然有点不利。也许在第二代 Apple Watch 中苹果会考虑加入气压计,让Apple Watch 更加独立于 iPhone。

  其实气压计的基本作用只是测量大气的压强,更重要的应用是为了尽用三维空间的功用来辅助 GPS,通过气压的高低来判断设备的高度,再配合 GPS 所取得的经度和纬度来更快地计算出设备所在的位置。所以气压计在地图类,使用 GPS 或天气类的应用中也有广泛的应用。而苹果方面目前对气压计传感器的应用,多的或许就是在打造健康应用和设备的健康功能方面。

  比如从 iPhone 6 起苹果内置了健康应用,虽然升级了 iOS 8 的老款 iPhone 也有这个应用,但是因为没有气压计,健康应用就不能发挥它的所有作用。健康应用不仅能够记录步数、走路/跑步距离,还可以测试已爬楼层数,这就需要气压计的工作了。这些 iPhone 用户进入“健康应用”,点击健康应用选项卡,进入健身数据,在健身数据里点击已爬楼层,进入后下拉刷新一下就能看到已爬的楼层数据了。
  该数据是 iPhone 由气压计和加速计结合测量的,所以数据还是比较准确的。现在也有一些利用这个传感器实现某些功能的第三方应用,比如 barometer 这款 iPhone 6 和 iPhone 6 Plus 专用应用,它就是利用气压计测量出气压值和目前所处的海拔高度。
  去年苹果还推出了 ResearchKit 开发工具,通过这个工具医疗工作者可以更加轻松地针对 iOS 设备打造各式各样的医疗应用,并且充分利用 iPhone 的加速感应器、气压计和陀螺仪等传感器来收集海量医学数据。经用户许可,ResearchKit 亦可无缝接入一个由 HealthKit 生成的实用数据库,其中包含每日步数、消耗的卡路里和心率等信息,以供医学研究人员使用。
  随着用户对健康、体育的重视程度不断增加,苹果利用气压计这一功能快速分析气候环境对那些跑步、骑自行车、徒步的用户来说是非常有用的。此外,气压传感器还与 CoreMotion(重力感应)API 整合,并对开发者开放。由此,开发者可以开发出能够准确预测天气的应用,比如提醒用户出门前是否会下雨等等,这或许会成为苹果智能家庭系统的一部分。
  而除了在健康方面的应用之外,通过气压的变化用户可以准确预报天气,这个比电视上的天气预报准多了,当气压开始降低的时候就意味着即将进入阴雨天,当气压升高的时候就意味着即将迎来好天气。
  气压计功能可以说是一个锦上添花的功能,也许你平时使用到的机会并不多,但是有胜于无。iPhone SE 上没有气压计,或许是出于成本的考虑,没有气压计对用户日常使用 iPhone 不会产生很大的影响。虽然目前一些高端 Android 手机已经配备了气压传感器,但并未发挥其真正潜力,而苹果在 iPhone 6 和 iPhone 6s 上进行尝试之后,或许能够让这款传感器发挥更多作用,以后会有更多的利用到气压计的应用。当然,随着日后应用软件的开发,相信还会有更多针对气压传感的功能出来。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次