处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

在选择无线通信系统时应该注意哪些关键参数

在选择无线通信系统时应该注意哪些关键参数
来源:EEFOCUS 时间:2016-03-30
在选择无线通信系统、连接传感器系统网络方面,需要考虑哪些关键参数?
  网络的物理环境包括多种因素,比如节点之间的距离、是否有线路电源可用,以及从远的终端节点到中心采集器的距离。
  传输路径中的任何物体或者疑似干扰源都需要考虑,无论是墙壁还是树木、建筑、基站塔或高山。
  有些系统还必须符合关键延迟要求,以满足机构的要求,比如防火系统。
  网络规模规定着网络中的和典型节点数。 根据系统的不同,更有利的做法可能是在相同或邻近区域部署多个网络,而不是部署一个超大型系统。
  这是大规模电力计量系统常用的模式,其中一个包括数百万个节点的部署环境可能由大量包括500-5000个节点的子网络构成。

  虽然安保的重要性日益突出,人们对它的理解往往不足。 仅仅拥有一个声称支持加密的系统并不能确保万无一失。

  面向物联网的无线协议

  更加重要的是如何共享和存储加密密钥,以及如何验证网络上的节点。 同样重要的是,要考虑如何分隔通信系统和应用层,以确定针对其中一者的攻击是否会影响另一者。
  网格化
  虽然网格化通常被认为能够解决存在的任何范围、物体穿透或干扰问题,但也可能增加系统的复杂性。
  多数方案并不允许以电源供电节点为路由节点,因此,网格中路由节点的数量可能远远低于预期。
  一般地,如果可以采用星型(点对点)网络拓扑结构,则可以达到降低成本和功耗的目的。 网格往往用在高难度场景下是优势的,因为在这类情况下,增加系统复杂性有着充分的理由。
  从行业标准中学习
  在某些情况下,标准机构是由一家公司成立的,其目的是推广“标准”,得到的系统实际上具有专属性。
  在其他情况下,则是来自供应链不同环节的多家公司广泛合作的结果。
  然而,基于某种标准来设计系统并不能保证互操作性或认证。 要在多家供应商之间实现互操作,需要完成正式的认证流程。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次