来源:互联网
时间:2014-09-19
多年来被冠以山寨之名的联发科,使之在高端领域迟迟施展不开。被尊为“山寨”之母可能是联发科一直耿耿于怀的事,这些年来它似乎一直希望摆脱这个名号。
在一系列的造势和盛大的发布会后,充满话题性的魅族终于发布了其的MX4。而在魅族的新机中,和魅族合作多年的三星没有出现,联发科成了魅族新的“心脏”。魅族MX4这回配备的是联发科的MT6595,并且是这款处理器的首发平台。
联发科这么低端山寨的形象,魅族不是找事吗?MT6595这颗芯片到底行不行啊?联发科究竟能不能上高端?这些问题想必让许多人揪心,也让联发科自己焦躁不安。
联发科搭上魅族MX4 MT6595高端逆袭高通?
高通之下,联发科只能走低端路联发科过往受诟病的就是“伪高端”,一直以来为了降低成本虽说在内核上“真八核”、各种娱乐图的漂亮跑分什么的非常吓人,但在影响用户核心操作体验的内存宽带上总是缺斤短两,然后只好在显示驱动上进行改动,降低屏幕帧数来换取流畅性,效果也确实不错。以性价比满足了中低端市场的用户需求。
联发科为何放着高毛利率的高端不做,脑子被驴踢了在中低端市场死缠烂打?这就不得不提芯片市场另一个霸主——高通。
作为个看好3G并付诸行动的公司,高通顺利地积累了大量的3G、4G基础专利,随后又顺利的赶上世界上各国发展电子信息技术的时机,特别是中国、韩国相关的政策合作(这里边有众多的政治博弈),让自己的技术专利迅速的开花结果。
然后,联发科出生了,面对了大陆市场,做起基带解决方案。然后,联发科就得与高通签署协议,虽说你是湾湾来的,高通可捏着中国想进WTO的王牌。
根据联发科与高通达成的协议,联发科要动态汇报每家公司的出货量,并直接面向联发科客户单独收取专利费,以防止获取高通专利授权的手机企业向山寨手机商窜货的情况发生。但是,了解中国各行各业应对国际专利问题的人都知道,这种专利控制模式对大厂来说是没得逃的,但成千上万的山寨手机商就得另算了——山寨手机商的能耐绝对不仅仅是在联发科芯片上加上外壳出售手机这么简单。
然后,联发科毕竟是从湾湾来的嘛!正好是一个规则的空子。
如果夸张点说,正是由于联发科的存在,中国的这些小工厂才有机会参加到移动互联网发展的大潮中,并伴随着联发科的发展形成了世界上完整的电子生产产业链。不过这么一来,联发科山寨的名头就做死了。
而另一方面也是因为技术方向上的失误,导致了自己在3G基带技术上的落后。这两年正在奋起直追,而MT6595整合五模基带的技术已经向大家展示自己在核心基带技术上已经不再落后。
走中低端也是因为一直以来联发科要专心攻破基带技术而选择的妥协,要知道对于手机方案来说,基带芯片不强,你处理器做的再好也白搭,不服去看英伟达。而CPU方面,在各种开放的IP授权市场,做一款高性能优质的CPU早已不是什么难事,不会有太大技术差距。
这一次联发科终于在基带芯片上赶了上来,与高通、海思的差距不再是跨代的级别,终于有资格踏踏实实去做高端。MT6595终于实实在在的吧内存宽带提到了双通道32bit14.9G的级别,可流畅支持2560×1600分辨率(超2K)。与骁龙801、开挂4齐平,只是不知道驱动改好了没。
当然后两者已经有了更高的版本,但那是平板、游戏机、chrome笔记本用的,不带基带不适合手机使用。
MT6595,联发科初尝高端近联发科处理器在智能手机市场可谓是大放光彩,红米Note、华为荣耀3X、联想黄金斗士S8等都采用了MT6592处理器,而MT6595则是MT6592的升级版,性能更加实诚,并且支持4GLTE网络。这个MT6595的性能到底是真是假?让我们来详细介绍下联发科这次开发的MT6595:
具体从型号上来说,MT6595主要分为三大系列,分别是标准版MT6595、阉割版MT6592M以及增强版MT6595T,而三者搭配不同的基带和射频芯片又能够组成不少子型号,这个我们就不做过多讨论了,只要记住顶级型号能够实现GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/FDDLTE五模网络通吃就行了。
MT6595的Cortex-A17核心主频可达2.1-2.2GHz,A7核心的主频则是1.7GHz,支持双通道933MHzLPDDR3内存,可实现PoP封装。其搭载的GPU核心是来自PowerVR的G6200,主频600MHz,可实现4K@30FPS视频录制以及4K@30FPSH.265格式的视频编码。摄像头方面则能够支持到2000万像素(MX4应该用的是独立ISP),屏幕分辨率支持2560×1600。
MT6595阉割之后的MT6595M规格就稍次一些了,A17部分的主频为2GHz,A7部分也降低到1.5GHz,摄像头支持从2000万像素缩水到1600万像素,视频编码能力也只支持1080p@60FPS。GPU型号虽然不变,但频率降低到了450MHz,支持的屏幕分辨率也缩水到了1080p。(当然只要不是重度游戏用户使用都没问题)
MT6595的增强版MT6595T暂时还不会推出,因此具体规格也没有确定下来,只是知道其主频能够达到2.5GHz,主频上赶上骁龙801了。而MX4延续以往惯例采用的是魅族定制版芯片,有媒体测试时发现频率达到了2.4GHz。
另外MT6595还能够支持双卡双待和SGLTE,但MHL支持到2.0规范(目前3.0还尚无成品),低电压电池暂时也不会加入到支持列表当中。而且由于定位较高,虽然理论上(低)支持1.5GB内存,但暂时不会考虑实施,也就是说未来搭载MT6595处理器的产品内存容量肯定在2GB以上,不会像真八核MT6592一样还能够搭配1GB内存。
当然对于联发科来说,它不能满足于只喝粥不吃饭的苦日子。当其芯片性能已经不输对手的时候,它需要一个具有强大号召力的品牌为自己背书,而魅族恰好有这种能力。
作为中国智能手机十大品牌之一,魅族深谙“产品大于商业”之理念,魅族也对智能手机给出了“J.Wong式”的定义,追求细节,稳中求变。事实上,截至目前为止,魅族在全国一共拥有800多家专卖店,产品在中国大陆、香港、俄罗斯、法国、意大利、乌克兰、以色列、捷克斯洛伐克、马来西亚等国家和地区销售,魅族一直积极部署更为深入的海外市场战略。
对于魅族,采用联发科处理器可以提升功耗控制能力并控制成本。此前高耗电造成了设计精良的MX3经常被用户吐槽,联发科优良的功耗控制让魅族手机摘掉耗电大户的帽子。另外联发科的低成本也让魅族有更大的空间去优化其他配件,并在终定价上仍然占有一定的优势。
虽然售价只有1799,但对于联发科来说,MX4的定位,在名气上可是其他合作伙伴难以达到的高端了。
虽然联发科极力摆脱”山寨“形象,但联发科成就”山寨“的”交钥匙“方案却正成为芯片界普遍的做法。目前无论是高通还是半导体行业老大英特尔都在做类似是事情来巩固自己的地位,进入山寨地带。
所谓”交钥匙“方案就是由芯片厂商出产一整套的核心设计和周边配套参考配件方案,生产厂商只要按着这个方案依样画葫芦,很快就可以做出自己的手机。”交钥匙“帮联发科抢下了其他芯片巨头不在意的小厂商,而随着时间的推移,这些小厂商的成长慢慢的开始威胁到“高端”厂商的地位。
2G时代,联发科被冠以“山大王”在手机界里翻云覆雨。
3G时代,连带着众多中小厂商过起小康生活都成了奢望。
4G时代来了,联发科势如破竹地率先推出MT6595,并搭上了魅族,联想等高端机型。
联发科对脱去头上的“山大王”这顶帽子之心殷殷。愿我们的“山大王”能顺利地脱掉这顶帽子,往更多幸福的地方飞去。