处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

台积电碉堡了,地震将改变苹果A10处理器订单去向?

台积电碉堡了,地震将改变苹果A10处理器订单去向?
来源:威锋网 时间:2016-02-16

春节之前,我国台湾地区发生了一次 6.4 级的强烈地震,引起了国际社会的关注。对于半导体产业来说,全球的合约芯片制造商台积电(TSMC)是否在这一次地震中遭受重大损失牵动着多家厂商的 心。目前台积电是苹果 A 系列芯片的主要供应商之一,如果他们因为本次地震而难以按照原定计划进行芯片生产工作,对于苹果来说显然不是一个好消息。

那么,台积电受到的地震影响到底有多大呢?台积电官方近日对外表示,苹果的芯片生产工作的确因为地震而受到了影响,但目前还难以评估芯片出货量会因此而下滑的幅度。当前,台积电和三星电子共同分享 iPhone 6s/6s Plus 的 A9 芯片订单,而且近日不断有传闻称 A10 芯片的生产工作将由台积电完全包揽。在一系列利好消息的包围下,地震对于台积电来说可能是一次重大打击。


按照台积电公布的信息,该公司的芯片生产工作可在地震后的 2-3 天之内恢复 95%,预计幅度的影响就是 2016 年芯片出货量减少 1%。

不过,根据台湾《电子时报》的报道,台积电因为地震而受到的影响可能会“比初预计更糟糕”。尽管受到媒体的质疑,台积电方面还是坚持自己的方法,他们表示今年季度的收入仍将会达到预定目标,暗示地震带来的影响微乎其微。截至发稿时,苹果方面还没有对此事发表任何评论。


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次