处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

2015全球光热发电装机数据探密,今年又有好戏了

2015全球光热发电装机数据探密,今年又有好戏了
来源:CSPPLAZA 时间:2016-02-01

据CSPPLAZA研究中心统计,2015年,全球光热发电建成装机容量实现稳步增长,在2014年的基础上增加了421.1MWe,总的在运行装机容量达到约4940.1MWe,增幅9.3%。

新增装机容量的为摩洛哥,实现160MW新增容量,这得益于其于2015年建成的NOOR1槽式光热电站,该项目于2015年下半年建成,但需注意的是,项目方原定于12月27日举办并网投运仪式,但临时被叫停,官方对此未给予任何解释,可能原因是该项目未能获得业主的全面验收。本统计将其列入2015年新建成装机。


紧随其后的是南非,南非市场在2015年取得很大进展,装机100MW的KaXuSolarOne槽式光热电站于2015年3月2日并网投运,装机 50MW的Bokpoort槽式光热电站于2015年12月正式投运。同时,南非REIPPPP轮中标项目50MW的Khi Solar One塔式电站有望于2016年上半年建成投运;REIPPPP第三轮中标项目100MW的Xina Solar One槽式电站和100MW的Ilanga CSP 1槽式电站正在建设;REIPPPP第三轮B段中标项目100MW的Kathu CSP槽式电站和100MW装机的Redstone塔式熔盐电站的推进情况也较为乐观。

美国市场受瞩目的为110MW的新月沙丘塔式熔盐电站的建成,虽然有消息称该电站已于2015年第四季度并网试运行,但官方至今尚未宣布该电站正式并网投运。本统计也将其列入2015年的新建成装机。

中国2015年新增装机为江苏鑫晨300kWth二次反射示范项目,无其它较大项目建成投运。包括中科院863项目太阳能槽式集热发电技术研究与示范项目,新疆新华能1.5MWth槽式示范项目,滨海光热甘肃阿克塞800米熔盐槽式示范回路等小型试验项目,首航光热敦煌 10MW塔式熔盐电站、中控德令哈10MW熔盐塔式项目改造工程、深圳华强兆阳张家口15MWe改良菲涅尔示范项目、兰州大成敦煌10MW菲涅尔熔盐电站等大型示范项目均处在建状态。


全球光热发电建成装机2015年底增至4940MW

中国市场2015年值得关注的为光热发电示范项目完成了申报和评审工作,示范项目电价政策预计可于2016年上半年出台,在此基础上,预计中国的新增建成装机容量将在2016~2017年实现快速增长,到2018年实现爆发式增长。

2016年,首航光热敦煌10MW塔式熔盐电站、中控德令哈10MW熔盐塔式项目改造工程、深圳华强兆阳张家口15MWe(现已升级为20MWe)改良菲涅尔示范项目、兰州大成敦煌10MW菲涅尔熔盐电站均有较大可能建成。

2017年,中广核德令哈50MW槽式光热发电项目等大型商业化光热电站有望投运,2018年,约1GW光热发电示范项目中的大部分项目将有望建成。届时,中国将成为全球光热发电市场中火热的新兴市场。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次