• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

不只有高像素 高性能超强拍照手机推荐 (1)

来源: 太平洋电脑网
时间:2014-09-18

分享至:
  在摄像头刚刚成为手机的一项配置的时候,只不过是一个“添头”。那时候的手 机摄像头只有区区10万像素,加上手机屏幕分辨率低,在手机上看照片的感觉就像看蜡笔画一样。可以说,在那个时候,拍照手机没有对数码相机造成任何压力。 但是,经过几年的发展,如今的拍照手机实力已经今非昔比,发展速度可以用突飞猛进来形容,不仅千万像素级别的摄像头大量出现在拍照手机的配置当中,而且诸 如光学防抖之类的专业拍摄功能也已经在拍照手机上得到应用,拍照手机具备了叫板数码相机的实力。

  手机对于大多数消费者来说不可或缺,这是数码相机不能比拟的,拍照手机已经成为很多消费者日常生活和工作中的拍摄工具。需要消费者注意的一点是拍照手机并不是说摄像头像素越高成像质量就越高、拍摄性能就越强,还需要看厂家的优化以及具体的技术。

  下面,小编就为大家介绍几款除了拍摄性能强以外还具有高性能的手机,它们分别是vivo Xshot、nubiaZ7 Max、索尼Xperia Z2、诺基亚Lumia 1520,并不只是配备了高像素摄像头那么简单,供注重拍摄性能的消费者参考。

本文导航

  • vivo Xshot 旗舰版
  • nubia Z7 Max
  • 索尼Xperia Z2 L50t
  • 诺基亚Lumia 1520

  推荐机型:vivo Xshot 旗舰版

  参考价格:3498元

  主摄像头规格:1300万像素

  作为一款国产品牌的顶级拍照手机,vivo Xshot具有相当强的实力。针对消费者的不同需求,这款机型推出了旗舰版和精英版两个版本,主要的区别在于处理器的型号和运行内存的容量,旗舰版采用高 通骁龙MSM8974AC四核处理器与3GB运行内存的组合,而精英版则采用高通骁龙MSM8974AA四核处理器与2GB运行内存的组合,但两个版本在 拍摄性能上没有差距,都配备了前置800万像素摄像头和后置1300万像素摄像头的拍摄组合,具备F/1.8大光圈、前后LED补光灯、光学防抖等非常专业的配置。

点击图片查看vivo Xshot旗舰版详细资料

  vivo Xshot旗舰版搭载高通骁龙801(MSM8974AC)四核处理器,主频高达2.5GHz,GPU为Adreno 330,与之匹配的是3GB内存和32GB存储器,支持存储卡扩展,可达128GB。vivo Xshot旗舰版在安兔兔性能测试中的成绩接近3.8万分,在鲁大师性能测试中成绩约为3.8万分,衡量图形处理能力的NenaMark2的测试成绩为 60fps。相比之下,精英版的成绩稍低一些。vivo Xshot的屏幕可视面积高达5.2英寸,屏幕分辨率符合1080P全高清标准,即便没有达到2K级别分辨率,画质已经相当不错。vivo Xshot配备顶级HiFi芯片,音效在手机当中也是比较出众的。


  编辑点评: vivo Xshot是国产自主品牌拍照手机中比较有代表性的产品,拍摄性能与洋品牌旗舰手机相比不落下风,完全可以取代入门级数码相机,作为日常生活中主要的拍摄 工具。通过推出两种版本,vivo Xshot实现了差异化的营销,满足了不同消费者的需求。无论是拍摄性能还是成像质量,vivo Xshot都是目前拍照手机中的巅峰之作,可以说是名副其实的高性能超强拍照手机。自上市以来,vivo Xshot的价格比较稳定,对其感兴趣的消费者没有持币观望的必要。 [1] [2] [3]

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 Element14 e络盟 贸泽

更多新闻