处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

让智能手表一年不用充电,ASSIST芯片怎么做到的

让智能手表一年不用充电,ASSIST芯片怎么做到的
来源:爱范儿 时间:2016-01-21

续航问题是如今可穿戴设备发展的重点阻碍之一,出于便携性的考虑,可穿戴设备做得太厚重,所以大容量电池这种想法算是泡汤了。如何优化它们电量消耗,将是今后发展的关键。

为进一步完善可穿戴设备的续航能力,北卡罗来纳州立大学研究中心的“ASSIST计划”制造出一块芯片。这块芯片能够通过人类身体与空气存在的温差,将这些热能转化成电能,为可穿戴设备供电。


ASSIST芯片

根据Spectrum的报道,这块小型芯片大概在7cm2左右,产生电能的多少跟皮肤与空气的温度差有关。在紧贴皮肤、空气与皮肤两者的温度差为三度的状态下,每平方厘米大约能够产生40到50微瓦的电量。如果这块芯片的使用者是在走路甚至跑步的话,芯片的发电效率便因为气流的出现提高,并且能够达到约3 倍的电量产出量。


可穿戴产品想要轻薄,电量就必然会缩水

尽管如此,这种芯片的供电量还是太低了。目前它只能应付类似加速计、温度传感器、压力传感器等低功耗的芯片和传感器,还不能为GPS或屏幕这种耗电大户供电。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次