处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

说起自研芯片,咱能否做到苹果A系列的十分之一?

说起自研芯片,咱能否做到苹果A系列的十分之一?
来源:威锋网 时间:2016-01-20

关注苹果公司产品更新的人都知道,和其他芯片制造上不一样,苹果公司每年都能够在他们的新品上增加新的功能,苹果公司自主设计的 A 系列芯片每年都有大幅的性能提升,增加许多新的特性。而芯片的性能提升会让用户对苹果产品更为期待。下文我们将分析苹果芯片性能能够不断提升的一个重要原因。


过去半个世纪里,摩尔定律指导了科技行业的发展。摩尔定律于 1965 年由英特尔联合创始人戈登·摩尔(Gordon Moore)提出。这一定律预言,单位面积集成电路上的晶体管数量每两年就会翻番,而计算性能也将随之翻番。近几年晶体管变得越来越小,每晶圆的资本密集度不断增加,晶圆成品的成本也跟着增长。结果就是面积减小的程度要大于晶圆成本降低的程度,这样在同样的制造成本下芯片制造商就能够生产出更强、功能更丰富的芯片。


为了突出他们新的制程技术,英特尔指出他们有一款 22 纳米制程笔记本处理封装了 9.6 亿晶体管,而其面积仅为 130 平方毫米。该芯片的“接班人”使用的是 14 纳米制程,它上面有 13 亿晶体管,面积仅为 82 平方毫米。


从这个角度来说,英特尔的芯片越来越强,同时体积也变得越来越小。
 

而苹果芯片和英特尔的则不同:苹果并没有使用更小的晶体管来增加功能,以减小芯片面积;相反苹果采用了新的生产技术,同时将芯片面积控制在和上一代差不多大小的程度上。如图:

 

也就是说为了大幅提升性能,苹果可以接受让芯片的成本稍有增加。苹果这个方法也是不错的,专业评测机构提供的 iPhone 和 iPad 部件生产成本显示,芯片占据的比例并不是非常高,而性能提升对用户来说则有很多好处。


苹果的 A10 芯片有望与 A9 一样采用 16 纳米制程,而近苹果芯片供应商台积电透露苹果在他们的下一代芯片上“增加了许多功能”,也就是说 A10 芯片的面积很有可能要大于 A9 的面积。


A10 的芯片面积应该在 120 平方毫米左右,也就是说和 A5 的芯片面积相近。A11 芯片有可能使用台积电的 10 纳米制程,等到 A12 的时候台积电的 7 纳米制程技术或许已经成熟了。


和前几代技术相比,这些技术又有了很多的提升和进步。如果苹果将 A11/A12 芯片的面积保持在 100 平方毫米左右,那么这些芯片不仅能够增加许多新的特性,而且性能也会有大幅的提升。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9411次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次