处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

智能手表变“聪明”原来是靠这颗芯片

智能手表变“聪明”原来是靠这颗芯片
来源:天极网 时间:2016-01-19

一款智能手表可能会花费不少的钱,当然,市场上也有一些廉价的蓝牙智能手表,它们支持一些基本功能,如显示来电、数字拔号、显示手机电池电量等。功能虽然不太多,但这些手表的价格却只要不到20美元,既然如此便宜,我们也就不能要求太多。

近,网上有人购买了一块U8Plus廉价智能手表然后将它“残忍”拆解。正如我们所料的,手表内的大部分空间被电池占据,它采用联发科MT6261芯片,正是这块芯片让手表变得智能。
 

 

 

 

下面让我们来看看这款低价智能手表的真面目:

手表是从亚马逊购买的,成交价为7.75英磅(约11.2美元),超级便宜。我们好奇的是这款“白菜价”手表居然有这么多的功能,它到底是如何实现的?


表的背面是铝制面板,用四个螺丝固定。

拆开之后可以清楚看到内部构件:200毫安3.7V电池,重启按钮(右侧),底部应该是蓝牙天线。

拿起电池和扬声器就可以看到联发科MT6261芯片,左侧是一些支持组件,右侧连接到重启按钮和扬声器,还有一个接口像是连接震动电机的。显示屏连接到顶部,显示屏的控制器连到了扁平排线。Home和电源键放在左侧。

在主板的另一面,底部连接到LCD,电源按钮放在右侧,上面还有一些白色的测试垫。照推测,标有“D+”和“D-”的四个垫片是留给USB用的,“VBAT”垫片对应电池,“PWR”连接到电源HOME键。

联发科MT6261芯片是一款ARM芯片,它支持I/O设备,这意味着只要拥有适当的工具,花不到20美元就可以获得一个可穿戴开发平台,然而这是不是真正的智能设备我们就不要过度的去深究了,因为..大家都懂得。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次