处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

今年营收只增一成,台积电张忠谋为啥这么保守

今年营收只增一成,台积电张忠谋为啥这么保守
来源:经济日报 时间:2016-01-15

台积电昨日法说会公布去年每股纯益11.82元,如预期创下新高;本季营收估季减1.2%至2.7%,优于往年传统淡季表现。全年营收增幅则由原估达二位数,收敛为5%至10%,年度资本支出也未如市场预期超过百亿美元(约新台币3,370亿元)。


台积电全年营收增幅收敛,引起在场法人关切。台积电总经理暨共同执行长刘德音表示,半导体库存调整经历过去二季调整后,已近尾声,但因首季主要客户在备货态度仍持保守,导致台积电今年将回到过去季节步调,面临微幅衰退。

台积电董事长张忠谋说明,台积电本次法说会预期今年营收年增5%至10%,主要考量整体半导体产业环境变数仍高,以及客户态度仍趋保守,台积电会以严谨的态度,持续优化获利结构,他个人仍期许台积电未来三年业绩,每年都以成长逾10%为目标。

台积电昨天台湾普通股下跌2元、收131.5元;张忠谋谈话大幅降低市场对台积电今年营收增幅收敛的疑虑,ADR早盘劲扬逾3%。

张忠谋说,台积电过去五年来营收平均增幅逾10%,获利结构也务求持续稳定提升,例如过去五年的营业利益率提升至少5个百分点。他希望未来三年,也就是从2016到2018年,台积电每年营收增幅能逾10%。

刘德音认为,今年全球半导体产业将重新恢复成长,有别于去年三度下修将半导体成长降到零,预估今年全球半导体产业将成长2%,晶圆代工业将增5%,台积电今年表现仍会优于产业平均。

个别产业方面,刘德音表示,今年智慧手机出货量将可成长8%,但高阶智慧手机出货可能会比去年略减;个人电脑出货将减少3%,平板电脑出货量将减少7%,数位电视等消费性电子产品将减少约5%。

台积电去年第4季税后纯益728.4亿元,每股纯益2.81元;全年税后纯益3,065亿元,每股纯益11.82元,再写新高纪录。其中,去年第4现金流入达601.5亿元,季增25.7%;截至去年第4季止,手中约当现金高达5,861.6亿元,银弹充裕。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次