处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

先睹为快,TP-Link造的智能手机能长什么样(图)

先睹为快,TP-Link造的智能手机能长什么样(图)
来源:环球网 时间:2016-01-14

TP-Link因生产路由器而被大众所熟知,但其实这家著名网络设备供应商也有自己的智能手机子品牌Neffos,而在近Neffos就发布了Neffos C5系列新机,共包含了C5L、C5以及C5 Max三款设备,分别针对低中高三级市场。

在外观方面,三款新机具有不少相同的设计元素,同时也都有黑白两色可选,不过由于定位差异,硬件配置方面自然有所区别。据了解,Neffos C5L配备了一块分辨率为854×480的4.5英寸显示屏、主频为1.1GHz的高通骁龙210四核处理器、前置200万像素与后置800万像素摄像 头、1GB RAM以及8GB ROM,并且支持32GB micro SD卡容量扩展与双卡双待,整体来看该机将主要面向入门级市场。
 

 

至于Neffos C5则在C5L的基础上提升了不少。该机搭载了主频1.3GHz的联发科MT6735四核64位处理器、5英寸720p显示屏、前置500万像素与后置800万像素摄像头、2GB RAM以及16GB可扩展ROM,电池容量2200mAh。
 

再来看看C5系列的端成员Neffos C5 Max。Neffos C5 Max在RAM与ROM方面与C5保持了一致,但屏幕、摄像头、处理器等却有所升级。该机配备了5.5英寸全高清IPS显示屏以及联发科MT6753八核 处理器,辅以Mali-T720图形处理器,摄像头则为前置500万像素与后置800万像素的组合,而电池容量也与大部分同级别产品一样超过 3000mAh。
 

另外值得一提的是,Neffos C5全系均支持4G LTE网络,预装系统版本为Android 5.1.1。不过TP-Link暂时还未公布三款新机的具体上市时间与售价,感兴趣的朋友不妨关注一下吧!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次