处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

CES 2016:DTS 持续向全球推广高品质音频

CES 2016:DTS 持续向全球推广高品质音频
来源:EEFOCUS 时间:2016-01-07

的高清音频技术和解决方案公司DTS公司(Nasdaq代码: DTSI),将于 1 月 6 日至 9 日在拉斯维加斯举行的 CES 2016 上展出整合了其高品质数字音频技术的各种产品和服务,包括 DTS:X 技术-其的沉浸式音频解决方案。展览期间,公司高管也将亲临现场,向媒体进行各种演示并作交流。

 

“在过去几年里,DTS 向市场推出了一系列创新的下一代音频解决方案,从 Play-Fi 到 Headphone:X,到 DTS:X 技术,加上近新加入我们的 HD Radio 技术,让我们的产品组合更丰富,”DTS公司董事会主席兼首席执行官 Jon Kirchner 先生说道,“踏入 2016 年,DTS 将继续加强推广,让更多的听众不管身在何地,都能够享受到优化的娱乐体验。我们很自豪地向各位推介我们旗下的各种产品和服务,它们加入了我们为家庭音响、 移动设备和车载音响量身定制的解决方案;同时,我们将继续努力工作,以履行我们的承诺,尽全力为更多的听众带来更高品质的声音。”

 

以下是合作伙伴产品和服务中采用的 DTS 音频解决方案资讯。

 

DTS:X 沉浸式音频
DTS:X 技术精确地重现声音的运动轨迹,营造更丰富的娱乐音景,让家庭影院呈现真正迷人的娱乐体验。DTS:X 技术能够将声音对象无缝地传送至观看环境中的指定位置,包括观众正前方、后方、上方和侧面,让音频适应扬声器布局,以充分满足不同空间的要求。

 

四大主流片商均已承诺,将会向家庭市场发布多部采用 DTS:X 音轨的影片。目前已经发布了批影片,包括Ex Machina (机械姬)、American Ultra 和 The Last Witch Hunter (后的女巫猎人)等,后续还会有更多DTS:X影片问世。在接下来的几个月内将公布后续发布影片的详情。

 

DTS:X 应用在家庭影院产品上的动态包括:

  • Denon(天龙):的高品质家庭娱乐产品制造商之一,Denon 正以固件升级形式升级其套 AVR 设备,以添加完整的 DTS:X 沉浸式声音功能。DTS:X 固件更新将于 2016 年 1 月 28 日和 2 月 18 日发布,前者适用于 AVR-X7200W(A),后者适用于 AVR-X6200W 和 AVR-X4200W。(实际发布日期由各制造商自行决定)
  • Marantz(马兰士):的先进音频技术公司,Marantz 将于 2016 年 2 月 4 日发布一个适用于 AV8802A 前置放大器的 DTS:X 固件更新。SR7010、SR6010 AVR 和 AV7702mkII 前置放大器的更新将从 3 月 3 日起开始发布。(实际发布日期由各制造商自行决定)
  • Texas Instruments(德州仪器):DTS 在德州仪器的 DA8xx 高性能音频平台上验证了 DTS:X 技术和影音接收器的兼容性。基于 德州仪器 的 DTS:X 解决方案可用作 2-DSP 解决方案,可在 德州仪器的 32bit+16bit 存储架构或 32bit+32bit 存储影音接收器架构上无缝运行。
  • Analog Devices(美国模拟器件公司):完成了 DTS 的 DTS:X 内容解码认证。ADI 的 SHARC® 214xx 处理器系列现在能够在家庭影院产品上进行DTS:X 音频处理。 Analog Devices 的SHARC 应用获得认证,也大大增强生产企业对 DTS:X DSP 解决方案的信心。

 

DTS Play-Fi Home – 家庭无线技术
DTS Play-Fi® 技术让听众能够通过现有的家庭 Wi-Fi 网络,自由和灵活地将智能手机、平板电脑或桌面电脑上的高品质无损音频无线串流至家中每个角落。包括 Anthem(安森)、Definitive Technology(狄芬尼提)、MartinLogan(马田卢根)、McIntosh(麦景图)、Paradigm(百里登)、Phorus、 Polk(普乐)和 Wren(雷恩),Play-Fi 平台让不同品牌的产品无缝地交互操作,不受单一品牌系统的束缚。该技术还能串流来自世界的音乐服务的音频,包括 Spotify、Pandora、Rhapsody、SiriusXM 和 Tidal,以及数之不尽的互联网电台、听众在任何受支持产品上建立的个人音乐库。的 Play-Fi 生态系统新闻包括:

  • Klipsch Group(杰士集团):的消费市场和专业市场优质声音解决方案制造商,Klipsch 正在开发支持 Play-Fi 的优质扬声器,并将于 2016 年后期发布。
  • Rotel Electronics(洛得):拥有 50 年丰富经验的高品质音频/视频产品供应商,拥有自家国际设计设计团队和制造设施,Rotel 正在开发支持 Play-Fi 的扬声器和音频组件,并将于 2016 年后期发布。
  • Polk(普乐):采用了 Polk 的 VoiceAdjust™ 技术(专利申请中)的 Omni SB1 Plus 条形音响和强劲的无线低音炮,将于 2016 年 3 月面世。Omni A1 Plus 无线功放将支持重复串流,拥有内置的以太网插口和有线红外扩展端口,将于 2016 年 4 月面世。
  • Amazon Prime Music(亚马逊 Prime Music):提供超过一百万首歌曲,Amazon Prime 订阅用户免费享受,Amazon Prime Music 将强势登录 Play-Fi 应用,Android 版和 iOS 版将分别于 2016 年 1 月 4 日和 1 月中旬推出。
  • iHeartRadio:一个免费的数字电台和音乐串流服务,iHeartRadio 让听众能够串流音乐、新闻、体育和播客,目前拥有超过 1,500 活跃电台,也可以创建定制的无广告电台。该服务预定于 2016 年 2 月登录 iOS 和 Android 版的 Play-Fi 应用。
  • Smartron:该公司的总部位于印度,将于 2016 年推出整合了 Play-Fi 驱动器的手机和平板电脑产品。

 

HD Radio 技术
自 10 月份被 DTS 收购一来,HD Radio 技术的项重要活动便是参加 CES,展位位于北翼展馆第 925 号展位。动态包括:

  • 多个新车款将整合 HD Radio 接收器,包括 Cadillac CT6(凯迪拉克 CT6)、Honda Civic(本田思域)、Kia Rio(起亚锐欧)、Lexus RX(雷克萨斯 RX)、Nissan LEAF(日产聆风)、Toyota Land Cruiser(丰田兰德酷路泽)和 Toyota Prius c(丰田普锐斯 c)。
  • 主要的车载音响售后品牌,包括 Alpine Restyle(阿尔派)、Clarion(歌乐)、Kenwood(凯伍德)、Pioneer(先锋)和 Sony(索尼)都将在产品中整合 HD Radio 技术。
  • HD Radio 技术在墨西哥拥有超过 100 个数字广播频道。

 

CES 2016 期间,The Source (KUNV 91.5 FM) 在其 HD2 频道,通过 HD Radio 技术进行一次特别的广播。展览期间,DTS 将安排多部 Acura(讴歌)RDX 车型到场并指定调频至该广播。乘客将可以享受通过 Acura 的 ELS Premium Audio System 播放的高品质音乐,该系统同时支持 HD Radio 和 DTS Neural Surround技术。

 

HD Radio 技术是获 FCC 批准在美国境内使用 AM/FM 无线电的数字广播系统,提供新的 FM 频道、如水晶般清晰的声音和先进的数据服务,而且不收取任何订阅费用。在 2014 年售出的汽车(共 36 个市售汽车品牌和超过 200 个车型)中,约 35% 的车辆整合了 HD Radio 技术。超过 2,300 个无线电台已升级至 HD Radio 技术,美国国内 前10的重要市场里, 排名前 100 的无线电台中有 98 个已完成升级。

 

采用了 DTS Headphone:X 技术的游戏耳机
任何支持 DTS Headphone:X 技术的耳机都能够带来真实、空间准确的沉浸式 3D 声音体验,让听众完全投入到游戏、电影和音乐之中。越来越多品牌的游戏耳机开始整合 DTS Headphone:X 技术,将游戏体验提升至前所未有的水平。采用 DTS 技术的品牌包括:

  • MadCatz(美加狮):这家英国公司公布了 TRITTON™ Katana™ HD 7.1 无线耳机套装,并将于 2016 年 3 月发售。
  • Logitech(罗技):近发售了 G633 Artemis Spectrum 和 G933 Artemis Spectrum 游戏耳机。
  • Turtle Beach(乌龟海岸):发售多款整合了 DTS 技术的游戏耳机,包括 Elite 800X 和 Stealth 500X。

 

手机和平板电脑
DTS 已制定了多个解决方案,以提升智能手机和平板电脑上小型扬声器的输出,提供尽可能化的音频体验。使用移动设备以观看娱乐内容,这样的趋势正不断增长, 像 DTS Headphone:X 技术(通过耳机和耳塞提供沉浸式声音)以及 DTS-HD Premium Sound 技术(将立体声扩展成虚拟环绕声)之类的解决方案持续被各大品牌用于为听众打造沉浸感的音频体验。手机和平板电脑动态包括:

  • Asus(华硕):该公司推出的 Asus Zenpad S 8.0 是全球款采用了 DTS-HD Premium Sound 技术的平板电脑。Huawei(华为):该公司推出的旗舰版 Huawei Mate 7 智能手机以及 Mate S、Mate 8、P8 和 P8 Max 均采用全面的 DTS 音频解决方案。
  • Letv(乐视):该公司推出的 乐 1 Pro 和 乐 Max 智能手机均采用 DTS Headphone:X 技术。此外,该中国品牌推出的 乐 1 手机还采用了 DTS-HD Premium Sound 技术。
  • Micromax:作为的消费类电子产品公司之一以及印度的手机品牌,Micromax 将于 2016 年推出其首款采用了 DTS 解决方案的产品。
  • Obi Mobile:总部位于迪拜的 Obi Mobile 将于 2016 年将 DTS 解决方案用于其推出的设备。
  • Smartron:除 Play-Fi 技术以外,Smartron 还会将 DTS-HD Premium Sound 技术整合运用到其将于 2016 年推出的智能手机、平板电脑和笔记本电脑。

 

电视和条形音响
DTS 是一种能够实时传送无损音频并灵活串流点播内容至相连电视的音频解决方案。Changhong(长虹)、Hisense(海信)、Letv(乐视)、 Skyworth(创维)和 TCL 等品牌将相继推出采用了全面的 DTS 解决方案的 CES 电视,包括 DTS 2.0+ Digital Out、DTS-HD、DTS Premium Sound 和 DTS TruSurround 技术。此外,数十款新一代 Samsung 4K 电视均采用了 DTS Headphone:X 技术,同时 DTS Studio Sound II 技术能够提升多款Vizio 4K 电视和条形音响的音频体验。

 

串流服务
纵贯 2015 年,DTS 音响被广泛运用于多种串流服务以及从机顶盒和游戏机到电视和平板电脑等各种互联设备。随着 DTS 向全球推出的设备和服务量不断增多,用户将有可能享受到由优质 DTS-HD 环绕声和增强型 4K 图像带来的顶级娱乐体验。DTS 合作伙伴提供3DGo、CinemaNow、M-GO 以及 Starz(美国)、Alibaba Tmall Box(中国)、CinemaNow UK 及 Carrefour 旗下 Nolim Films(欧洲)和Primetime(泰国)等服务。


Carrefour(家乐福):自 2016 年 1 月起,欧洲的零售商家乐福将携手 Saffron Digital 向其订户和用户提供的好莱坞大片和热门电视剧以及在 Nolim Films 影院放映以 DTS-HD 环绕声呈现的法语影片和其他视频点播服务。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次