处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Android与iOS的2016之争,谁会给谁1万点伤害?

Android与iOS的2016之争,谁会给谁1万点伤害?
来源:工商时报 时间:2016-01-05

跨入2016年,手机平台两大阵营iOS与Android之争,势必将会沿续下去,然而究竟那方更具优势,带你一起从数据分析的角度来看看!

 

Android以及iOS两大行动平台之争,似乎可由2015年两者的表现略窥2016的局势。

 

透过三个角度仔细回顾了2015年Android以及iOS阵营在各方面的表现,分别是作业系统市场占有率、Web流量以及线上销售的长期变化。以调查研 究机构IDC所公布的资料,iOS在2014年Q1、2015年Q1,仰赖iPhone 6的强势,市占一度冲高到19.9%(2014/Q4),对Android市占造成不小侵蚀效果;然而iPhone 6s欲振乏力,无法延续iPhone 6的成功,使得iOS市占逐渐滑落,在2015 Q3仅能取得13.5%的市占表现。
 

2013 Q3至2015 Q3期间,IDC公布的iOS市占率变化。

Web流量方面,根据NetMarketShare的统计资料,Android系统的Web流量自从在2014年7月份超越iOS之后,便持续扩大优 势。这无非是得利于Android设备的广大数量。虽然两者之间的差距在iPhone 6以及iPhone 6s上市后,都有有拉近的趋势,然而iOS之间与Android设备在网路流量的贡献上,差距仍持续在扩大。

 

2013年1月起至2015年11月止,iOS与Android等六大行动作业系统的市占率变化。

纵然在以上两项数据上,iOS显得落后不少,但是在IBM发布的2015黑色星期五网路流量与线上销售数据来看,iOS设备在美国线上销售情况仍然比Android设备亮眼。
 

IBM公布的2015黑色星期五行动平台线上流量与销售情况。

综合以上三方面,Android将很有机会在2016沿续气势,持续蚕食iOS系统的市占。这乃是因为年初都是Android旗舰设备发表的热门时期,此 外Android阵营在中低阶手机市场的布局更是苹果根本不能比的,在众多Android手机厂的支援之下,孤军奋战的iOS设备,前景挑战仍旧剧烈。

然而以苹果现今的地位,iOS并不会骤然消失,但若新iPhone无法在iPad市占逐渐萎缩的情况下,展现强劲的市场吸引力的话,iOS市占逐渐下滑已 是可预期的结果。在此情况下,开发者也势必更往Android阵营靠拢,如果苹果无法使出翻转局势的绝招,2016年对苹果来说,将会如同FBR投资银行 分析师Daniel Ives所预测的一般,是存亡攸关的一年。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次