处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Helio X20/麒麟950/骁龙820/A9跑分曝光,Helio X20只有多核性能这一个亮点?

Helio X20/麒麟950/骁龙820/A9跑分曝光,Helio X20只有多核性能这一个亮点?
来源:EEFOCUS 时间:2016-01-04

联发科再次在智能手机市场兴风作浪。近,该公司旗舰级移动系统级芯片(SoC)-Helio X20-正向苹果、高通、三星等对手发起强劲的挑战。根据泄露的Geekbench跑分结果,该芯片在某些性能指标上具备优势。

 

联发科这款即将推出的性能强大的SoC的报告泄露于两个大型行业展会即将开幕之际-消费电子展(CES)和移动世界大会(MWC),相信有心人不会认为这仅仅是一个巧合吧?

 

Helio X20移动处理器在多核性能上一马当先

 

不管有心还是无意,Helio X20这款处理器,搭载10个内核,在多核性能测试上录得7037分的优异成绩,秒杀苹果的A9、骁龙810和Exynos 7420。联发科的X20系列处理器是移动计算领域首款10内核的芯片组,它有两个主频为2.5GHz、应对高性能需求的Cortex-A72,四个主频 为2.0GHz、能取得的性能功耗平衡的Cortex-A53,以及四个主频为1.4GHz、用于提高系统能效的Cortex-A53。

 

联发科于2015年发布了首款Helio X20架构的MT6797,预计将于2016年下半年大规模投产,预计魅族和小米的新款智能手机将会搭载这款处理器。

 

多核性能测试跑分

在本次泄露的性能基准测试报告中,联发科雄心勃勃的10核SoC被称为“alps mt6797”。这份散布在各大科技媒体上的报告显示了各大旗舰级移动芯片在Geekbench 3上进行的CPU压力测试和在GFXBench上进行的GPU性能测试的跑分结果。下面是这些芯片的多核性能测试结果:

Helio X20: 7,037

麒麟950: 6,245

骁龙820: 5,400

苹果A9: 4,578

 

值得一提的是,一些媒体报道表示,三星的Exynos 8890芯片的多核性能测试结果要高出Helio X20,遗憾的是,Geekbench上并没有Exynos 8890的测试结果。

 

X-20在一个三层集群架构中实施了10个内核

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次