来源:21ic
时间:2014-09-17
随着工程师、电子DIY控们对基础测试设备越来越高的性能及低成本的需求, RIGOL为满足这类市场需求,特别发布了电商专卖示波器,其推出的新品包括DS1054Z、DS1102U两款数字示波器。这两款产品只在网络平台销售,用户可以在淘宝、天猫、阿里巴巴、京东商城等RIGOL授权网店购买。RIGOL 电商专卖示波器的推出,拓宽了销售渠道,把更多的优惠让给用户,让广大工程师享受到更好的产品和服务。从此,高性价比的专业测试仪器,点击鼠标即可送到用户的手中。
图1:RIGOL DS1054Z数字示波器
图1:RIGOL DS1102U数字示波器
RIGOL DS1054Z数字示波器标配四通道、50MHz带宽、1GSa/s采样率,价格仅为2580元。这一定位一举冲破了4通道示波器的价格门槛,使基础仪器具有更好的性能和优惠的价格。
图2:MSO1000Z系列混合信号示波器
除此之外,DS1054Z还拥有完美的荧光显示效果,不但清晰显示各种调制信号,还可提供异常信号出现概率信息;它还标配12M存储深度,是同档示波器中的水平,可以捕获更长时间波形和更多信号细节,添加选件还可扩展到24M。在测量功能方面,DS1054Z可以提供24种自动测量功能,可同时显示5个测试参数,并提供测试结果的统计分析;它还具有通过/失败模板测试功能,可以应用在长时间监测或生产线测试等场合。在添加选件后,DS1054Z还可提供6万帧的硬件波形录制与回放功能和串行总线触发与解码功能,可支持I2C、SPI、RS232/UART总线的触发和解码。
RIGOL推出的另一款电商专卖产品是价格1580元,具有100MHz带宽,1Gs/s采样率的双通道经典款DS1102U数字示波器。这款产品除了具有性价比优势外,还具有各种实用功能:它具有独特的交替触发功能,可以将两路不同频率信号稳定显示分析;还具有软件实现的波形录制功能(记录多达1000帧波形)、标配通过/失败测试功能、触发电路灵敏度可调功能等。为了方便操作,它具有在线联机帮助功能,不熟悉的人也可以轻松学会所有操作。