处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

当Firefox也开始做硬件,竟然是要做这

当Firefox也开始做硬件,竟然是要做这
来源:网易科技报道 时间:2015-12-28

据报道,自Mozilla宣布放弃Firefox OS智能手机后,公司证实将在其它连接设备上继续使用OS 操作系统。西班牙网站 Hipertextual透露的消息让我们对这句话背后的意思有了更清晰的理解。网站透露了好几份Mozilla内部文件,展示了Firefox键 盘、电视棒、集线器,以及非常罕见的树莓派(Raspberry Pi)驱动的键盘。针对Venture Beat的询问,Mozilla回应证实这些设 备是“我们研发者之一的早期产品概念作品”,但拒绝透露这些设备是否处于研发之中。

 

 

路由器和电视棒针对的是联网家庭市场,而Firefox OS在这市场已经有了立足点——搭载该系统的松下智能电视已经上市。Firefox stick 的目标则是“为所有普通电视带来Firefox OS的电视体验”,这一点非常类似NVIDIA 的安卓平台游戏机Shield给一般电视带来的体验。早 期公司也曾尝试研发Firefox OS stick,但以失败告终,然而,Firefox承认这一设备“获得想要成功必须有数字版权管理(DRM)和内 容合作伙伴。”同时,路由器具有内置隐私控制,也可以用作网络服务器和连接家庭设备集线器。

 

 

 

据Mozilla透露,它们研发的平板电脑将是一个“网络浏览器”,主要针对晚期使用平板电脑的人群以及老年人。它并不是市场上款 Firefox OS平板电脑,但却是价格非常亲民、精简的一款,没有应用程序商店、移动连接和其它不必要的特征。键盘则是一个很有趣的设计,因为它将装 配有树莓派,“致力于使用和制造网络”。Mozilla指出它可以插入任何电视或者显示器,在像印度这样的国家里将过时的电视打造成廉价的电脑。它将装有 Mozilla的安卓应用Webmaker,可以为创造者、教育工作者和制造商所用。

 

Mozilla强调“作为一个开源项目,我们仍处于探索和模型研发Firefox OS系统在连接设备世界里新应用的早期阶段”。然而,正如视频里显示 的,公司的确有研发连接设备的具体计划。至于它们将以什么形式出现,我们拭目以待,希望能够在两周后的消费电子展(CES 2016)上见分晓。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次