处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

如果表带能充电,Apple Watch就不愁续航难了

如果表带能充电,Apple Watch就不愁续航难了
来源:腾讯数码 时间:2015-12-23

对于Apple Watch用户来说,让人烦恼的两件事,除了每天晚上充电之外,必须只能通过MagSafe底座充电也是一件麻烦事。而在 Kickstarter上亮相的这款名为Prime Strap的专用Apple Watch表带就可以解决这个问题。 Prime Strap采用了金 属材质,并且内置了150mAh容量的电池,可以为Apple Watch带来额外1.5倍的电量。

 

并且可以在Apple Watch的屏幕上显示Prime Strap的剩余电量。

 

Brilletark公司表示,Prime Strap通过六针接口为Apple Watch充电,虽然这个接口并不是专门用来充电的接口,但是用户发现它的确可以起到充电的作用。

 

而Prime Strap本身可以被放到一个圆形的外壳中,通过巧妙的折叠还能作为iPhone的移动电源使用,这的确看起来非常酷。不过与原装Apple Watch表带相比,Prime Strap看起来的确有些笨重,另外从图片上看,佩戴起来应该也不是特别舒服。

 

 

Prime Strap提供了38毫米和42毫米两种规格,众筹价为239美元(约合人民币1550元)起,如果一切顺利的话,预计从2016年7月开始出货。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次