处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

集成6种传感器的运动手环都能干点啥

集成6种传感器的运动手环都能干点啥
来源:萌爸数码日志 时间:2015-12-21

对于智能运动手环,同质化已成为产品乃至的痛点。如何才能脱颖而出?抓住用户真正需求,是所有厂家都感到头痛的问题。

 

Clingband智能运动手环是hicling(翰临)电子科技推出第二代产品,京东众筹以318%的完成率劲爆收官。对于一款国产手环,百元市场就已 经竞争的如火如荼了,低众测价也要288元的clingband究竟是什么魔力让用户趋之若鹜呢?笔者也在时间拿到了这款新品,今天就来谈谈这款手 环到底值不值得买。

 

 

 

@外观不算出彩,佩戴倒很舒适

 

作为一款售价不菲的手环,clingband的包装似乎并没有太过讲究,节约的塑盒装,让人可以一眼就看到手环本身。

 

 

在包装盒上,我们可以汲取到很多信息。“专门为酷爱运动的您而设计”,这是clingband手环的自我定位,而和大部分智能运动手环不 同,clingband手环在功能定制上针对性更强,拥有24x7人体感知系统,通过光学心率传感器,让用户获得清晰的热身运动、脂肪燃烧、心肺强化、肌 力强化四大区间心率耗时分析;通过高精度温度传感器,进行三大区间手腕表层温度分析,为您全天候监测体表温度变化;并可知晓跑步、单车、爬楼梯等特定运动 模式的热量消耗分析,可谓专为运动定制。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22193次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16432次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15976次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次