处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

苹果出个这么丑的充电外壳,就是给安卓用户吐槽用的?

苹果出个这么丑的充电外壳,就是给安卓用户吐槽用的?
来源:TechWeb.com.cn 时间:2015-12-14

近苹果又有一款产品不消停了,而且还遭到了许多的吐槽,那就是iPhone 6与iPhone 6s通用的充电保护壳,因为这款背后驼峰式凸起设计实在是打破了人们的审美极限。

 

另外该款产品背面也与早期HTC手机G11十分相似,对于擅长工业设计的苹果来说推出这样一款产品实在是令人大吃一惊,而且许多媒体与用户都表示这款产品毫无苹果产品设计感并且还丑哭了,看见给人一种恨铁不成钢的感觉。

 

虽然库克坚称苹果的设计依然优秀, 但是友商们可不想放过这个吐槽的机会。华硕宣传了自家的ZenFone Max,表示不用挂“电池袋”就能提供更强的续航和使用时间。LG则为V10打广告,标语是“没有‘尿袋',只有鸡皮疙瘩”。

 

 

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次