处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

语音控制能解智能家居困局吗?

语音控制能解智能家居困局吗?
来源:科技讯 时间:2015-12-10

捷通华声宣布推出灵云语音唤醒技术,可唤醒在休眠的手机、智能家居、智能车载、机器人、智能可穿戴设备等各种智能终端,唤醒率高达96%,从根本上解决了 当前智能硬件只能用手打开后再用语音控制的方式。这是继灵云远场识别、灵云内容平台发布以来,捷通华声为智能车载、智能家居、家电等智能终端领域贡献的又 一突破性技术。

 

灵云语音唤醒的推出,进一步打破了智能语音控制在智能终端领域应用的产业瓶颈,让智能终端设备实现语音启动,一句话打开手机、电脑、电视、车载终端、机器人等智能硬件,使设备脱离了手动控制,实现“语音交互 从‘头’开始”。

 

灵云语音唤醒 真正解放双手

 

众所周知,由于功耗等方面的限制,智能电视等终端设备很难24小时都保持在激活状态。因此,要想自由地控制智能终端设备,我们还需要能即时“唤醒”功能,也就是给智能终端设备加入“语音唤醒”技术。

 

语音唤醒,是指通过含有特定唤醒词的语音输入来“触发”语音识别系统以实现后续的语音交互。通过该技术,任何人在任何环境、任何时间,无论是近场还是远场,面向设备直接说出预设的唤醒词,就能激活产品的识别引擎,从而真正实现全程无触控的语音交互。

 

除了说单个唤醒词实现唤醒外,更自然便捷、在技术上更具有挑战性的交互方式是在连续语流中带上唤醒词,以实现唤醒产品并同时实现操控的效果。

 

目前,灵云语音唤醒方案在家居、电视、机器人等智能终端中具有非常广泛的用途,比如室内电灯关闭时喊一声:“小灵,开灯。”此时电灯会自动亮起,当离开时 喊一声:“小灵,关灯。”电灯就自动关闭;当你找不到手机时,可以直接通过语音喊出“你好,小灵,你在哪儿”将其唤醒并响铃,这是其相对基础、也是比较主 要的功能。

 

灵云语音唤醒具备当前的技术水平,也可用于智能车载设备上。在此之前,智能车载必须手动开机,开机后才能再进行语音交互,而灵云语音唤醒则将省略开机 过程,在通电状态下直接喊出“小灵,打开车载”车载设备将自动打开并等候下一步指令;在智能家居中,灵云语音唤醒更是必不可少,电视、冰箱、洗衣机、空调 等智能家居设备都需要首先唤醒才能实现语音交互功能;而机器人的即问即答则更是少不了唤醒的功能。

 

灵云智能语音 一站式语音交互解决方案

 

随着国内外巨头们对语音交互领域投入的增加,语音核心技术正逐步成熟。智能终端作为 IT 产业和制造工业向个人用户领域渗透发展的必然结果,语音技术正 不断进入智能终端领域渗透,市场前景广阔。语音交互对于智能终端直接的意义在于将“智能终端”变得真正的智能起来。无论是再技术先进的品牌,再友善的人 机交互界面,都没有语音交互控制来的简便直接。所有品牌、所有产品以一个智能控制的概念进驻到人们息息相关的日常生活中的时候,少不了需要一个学习和适应 的过程,而语音则不需要,我们所有的日常交流、行为习惯,语言和声音已经成了人们思维中的一部分。所以,如果智能终端能与语音交互融于一体,那么智能终端 产业也许会迎来一次划时代的突破。

 

但很长一段时间以来,科大讯飞、NUANCE等语音技术公司都在努力开拓智能硬件市场,但智能硬件产品在很多场景下因语音交互体验不如人意而不能满足市场 的需求,究其原因主要是受限于手动开启、背景噪音、回声、混响、交互内容空洞等多重复杂因素,进而导致的识别距离近、识别率低等明显痛点,在这些问题没有 解决之前,智能硬件语音交互方面将一直是一个短板。鉴于此,捷通华声推出了包括灵云语音唤醒、灵云远场语音识别、灵云智能语音、灵云智能语义、灵云内容平 台在内的灵云智能终端解决方案,该套解决方案为国内、完整的智能语音交互解决方案,必将极大促进智能语音交互技术在真实生活场景中智能终端的应用。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次