处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

是德科技推出汽车电子模块测试参考解决方案

是德科技推出汽车电子模块测试参考解决方案
来源:EEFOCUS 时间:2015-12-08

是德科技公司日前宣布推出一个随时可用的PXI解决方案,在汽车电子测试领域中针对汽车车身和安全控制模块进行测试—— TS-8989汽车车身和安全控制模块测试的参考解决方案。

 

TS-8989参考解决方案所包含的是一个结合了11插槽的开关/负载单元和8插槽的PXI机箱的紧凑机箱系统,同时提供8通道DIO和±12V固定直流电源,以实现对夹具的控制。单个紧凑机箱提供了夹具控制功能,可以安装到任意标准19英寸机架系统中,只占用8RU。

 

TS-8989解决方案还包括仪器和软件,帮助客户缩短他们部署终功能测试系统所用的时间。

 

是德科技测量系统事业部技术支持和营销经理 NK Chari 表示:“了解汽车车身和安全控制模块的测试需求和挑战是至关重要的。是德科技把汽车电子测试分为三个关键领域——激励、驱动负载和测量,我们已经为每个领域配备了合适的仪器和软件。”

 

在激励方面,M9188A PXI 16通道模拟信号源(或 DAC)可以仿真输入传感器,例如压力传感器和位置传感器。为了仿真离散开关(例如雨刷控制开关),TS8989解决方案增加了 Keysight U7177A 24通道、2A负载卡,用于提供多个通道的开关切换;工程师可通过用户定义的负载连接到单个通道。

 

为了仿真驱动负载(例如雨刷电机)或启动一个机电元件,工程师可以选择一系列的大电流负载卡,它们有着不同的负载通道组合,可承载并处理高达40A的电流。

 

Keysight M9183A PXI数字万用表和N6951A先进电源系统(用于给控制模块加电)进一步完善了这个解决方案。

 

所用的软件是Keysight TestExec SL,支持超过250个汽车电子测试例程,可以进一步缩短测试开发时间。
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次