处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

效率高达20.13%的多晶硅电池,晶科是怎么做到的

效率高达20.13%的多晶硅电池,晶科是怎么做到的
来源:SOLARZOOM 时间:2015-12-07

从晶科获悉,其平均效率高达20.13%的新技术高效多晶电池线(GoldenLine)实现量产,并由国家太阳能光伏产品质量监督检验中心(CPVT)第三方权威标定,据记者调查,此产线可以说是迄今为止已知量产效率的多晶电池产线。

据闻,高效线采用的多晶硅片,通过改善热场和形核材料,有效降低硅片内部缺陷密度50%以上。同时采用的金刚线切割技术,可降低多晶硅片的表面损伤,提升 电池综合效率。该线电池端采用新一代电池表面处理和背钝化技术,程度优化电池表面陷光能力,微观上使电池表面结构更加均匀统一,大幅提高光子利用率。
 

 

同时,该技术进一步改善电池表面钝化水平,降低少数载流子的复合速率。新的背钝化工艺,能有效地提升电池片的电压及电流收集能力,大幅降低由激光制程造成 的背面损伤,改善局部少数载流子复合速率,提升电池开路电压,从而提升产品的发电效率。晶科能源CEO陈康平表示“(效率通过认定的消息),这是晶科献给 气候大会好的礼物。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次