处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

支持8GB内存对骁龙830有多大意义

支持8GB内存对骁龙830有多大意义
来源:中关村在线 时间:2015-12-07

虽然搭载骁龙820的手机还都没有正式发布上市,但高通下一代旗舰骁龙830(代号MSM8998)的小道消息已经出来了。这颗SoC将由三星下一代的10nm制程打造,在提升性能的同时可以减少功耗,而且骁龙830将可能支持8GB的内存。

 

其中从骁龙820的双通道LPDDR4 1866MHz内存推断,骁龙830很可能会采用一样的双通道配置,但容量将直接翻倍。此外三星在9月宣布已经开始量产基于20nm制程的 12Gb(1Byte=8bit,即折合1.5GB)LPDDR4内存芯片,为手机配6GB内存铺平了道路。那么在下一年10nm制程到来的时候,三星很 可能就能够量产16Gb内存芯片,那么骁龙830就非常有可能在2017年吃上8GB的内存。

 

骁龙830或支持8GB内存

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次