处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

能源互联网要摆正自己的位置,五大特征先搞清

能源互联网要摆正自己的位置,五大特征先搞清
来源:中国能源报 时间:2015-12-04

能源互联网是国家“互联网+”战略的重要组成部分。当前,对能源互联网的理解有一种倾向,将其等同于电力互联网或分布式电力互联网。笔者认为,能源互联网 的概念不应是单纯“电网”或“电力+互联网”,而是要在深刻理解“互联网+”本质和充分认识能源问题基础上,站在更高层面,以更广角度去思考。

一、“互联网+”的本质
“互联网+”本质上解决了一个问题,那就是效率问题!所谓互联网思维,实际上是基于“解决效率问题”的本质衍生出来的思维方式。用户思维提升了产品功能性 和用户体验效率,迭代思维提升了产品更新效率,简约思维提升了核心功能使用效率,平台思维提升了各方参与衔接效率,跨界思维实际上就是高效率整合低效率! 互联网的打法正是基于这种思维模式,降维打击,提高效率,实现独大。腾讯游戏打败任天堂是打掉了游戏硬件的维度,小米电视打击夏普、康佳打掉的是高毛利维 度,360超越瑞星、江民打掉的是收费维度!如若再放眼O2O、P2P、B2B、C2B等商业模式,更是如此。

二、能源的理解
一是从能源内涵来看。“能源是可以直接或经转换提供人类所需光、热、动力等任一形式能量的载能体资源”。可分一次能源和二次能源。电能只是二次能源的其中一种形式。只从电能角度的部分概念不能囊括能源大概念。

二是从能源供应链来看。如果构建端到端的能源供应视角,其过程应是一次能源—传输—终端用户以及一次能源—二次能源—传输—终端用户两种形式。单纯把二次能源中电能供需链加以互联网改造,不全面,即便是考虑未来电能替代,也有一次向二次转化问题。

三是从具体我国能源国情看。从赋存结构看,我国能源资源显著特点是“富煤、贫油、少气、风光好”。煤炭和风、光等一次能源相对丰富。根据国务院能源发展战 略行动计划相关研究,到2050年煤炭在我国一次能源消费结构中的比重仍在50%左右,届时新能源也将占到半壁江山。如果将常规一次能源割裂出去也不符合 我国的能源国情。

三、能源互联网的定位
笔者认为,能源互联网,本质上是通过互联网手段和思维,解决能源产业整体效率问题(具体包括生产、传递、使用、转化效率等)。既要包含二次能源,也要兼顾一次能源,既要考虑新能源,也必须融合常规能源。

因此对能源互联网的理解是:通过整合各类型能源的产、转、输、储、配、用各环节,对环节中信息流、能量流(或物流)、资金流进行优化和重构,增强能源价值 创造环节(产、用)功能和体验,提高能源价值传递环节(转、输、储、配)效率,构建高效、绿色、智能能源产业的一套体系。

这一理解,首先立足各类能源,强调互联网思维在各类能源资源配置中的优化作用;其次,是真正的“端到端”的能源供应链的效率优化提升,而并非从二次能源电 力为发源点;其三,强调了多能互补、产消一体、逆向重构,即能源不同形式间相互转化;后,揭示互联网价值本质,即增强功能体验,减少效率浪费。

四、未来能源互联网的五大特征
按照这一思路,能源互联网应具有五个基本特征:

一是需求导向(互联网思维之用户思维)。其一是能源生产要根据实际需求来确定,避免盲目的能源生产扩张;其二,从用户对能源消费使用的便捷性、经济性、稳 定性出发,通过技术手段,提升需求侧用能功能与体验。其三,随着能源互联网中可再生能源、分布式电源以及电动汽车大规模接入,使得能源系统呈现出较强的双 侧随机性。需求侧能源消费管理和能源输出其实也是一种需求!未来能源互联网时代,伴随能源真正回归商品属性,尤其完全市场化后,谁很好地满足用户需求,解 决用户痛点,抓住终端用户,谁就能占据能源产业主导权。

二是多能融合(互联网思维之整合思维)。实际指不同能源形式的高效协同。比如,太阳能、核能、风能(制氢)与煤基多联产耦合。在煤基多联产中,需要大量氢 气参与化学合成。而核电、太阳能、风能则可以通过电解水、热化学循环分解水、核能高温热裂解等多种方式获得氢气,实现清洁能源就地利用,从而避开清洁能源 并网难题。再如,太阳能、风能等新能源发电,由于其受光照、风速、风向等自然条件影响,存在稳定性、可靠性差的弊端,通过常规能源调节从而“消峰填谷”, 辅以储能技术发展,实现能源稳定可持续供应。另外,光热作为新能源,目前成本很高,国家正在积极开展示范项目,但光热发电基本原理和火力相似,若与火电项 目联合布置或在既有火电项目上改造布置,可以降低成本,也有利于传统火电清洁发展。

三是能源泛在(互联网思维之流量思维与社会化思维)。今后伴随光伏、风电等新能源发展,以及储能技术、电动汽车(可简单理解为移动储能设备和电源)发展, 不仅常规能源分布广泛,新能源和各类能源存在形式也将变得异常广泛,人人都是能源提供者和消费者,都可以参与到能源产业链中来。从长尾理论出发,如此泛在 的能源存在,给运用流量思维和社会化思维将边际成本打到趋零的商业模式带来了无限的想象空间。

四是供应链线上线下一体多元化(互联网思维之平台思维)。能源实际也是一种商品,其供应链从传统的线下单一点对点,向线上多需求、多来源转变,应是未来能 源互联网一大显著特点。首先拿常规一次能源来说,近两年,伴随互联网春风,找煤网、易煤网、气头网、麦安集等煤炭、天然气等资源垂直B2B电子商务平台诞 生,这类平台旨在打造集信息流、物流、资金流为一体的“能源资源淘宝”;相信今后伴随能源互联网的不断深入,不仅一次能源供应链的互联网改造更加充分, “电能淘宝”,或多种能源形式的供应链互联网化将会逐步实现。

五是服务体验(互联网思维之极致思维,服务即营销)。互联网讲究的是打造让用户尖叫的产品,而在能源互联网领域,只有改变能源生态链上的配套服务,才能给 用户极致体验。比如,在常规能源领域,基于对用户使用煤炭资源的用途,利用互联网技术和思维,按其发热量、灰分、硫分进行寻缘并配煤销售,服务其能源 资源高效再加工和转化。再如,从二次能源电能角度,基于高度信息化的基础设施,以及大数据分析技术,售电企业可以针对不同电力消费群体的用能习惯进行分 析,来制定针对不同消费群体的个性化用电服务模式,同时用户也将有更多的用电模式选择。

综上,能源互联网实际是运用互联网思维对整体能源生态进行改造,而非单一能源形式。希望各界人士在研究能源互联网问题时,以更加开放、更加包容、更加协作 的态度去重新审视我国的能源互联网,也希望国家在研究出台能源互联网政策时,有一个全面而又完整的能源互联网视角,这将有助于未来我国能源产业健康、高 效、绿色发展。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次