处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

木林森拟募资23亿完善LED产业链

木林森拟募资23亿完善LED产业链
来源: 时间:2015-12-04
木林森日前发布公告,公司非公开发行获得证监会受理。公司修订非公开发行预案:本次非公开发行A股股票数量预计不超过8,350万股,不低于28.12元/股,拟募集资金净额不超过231,573.94万元。

据介绍,木林森一直专注于LED封装及应用系列产品研发、生产与销售业务,是国内LED封装及应用产品的主要供应商。公司通过优化产品结构、利用规模经济 等途径控制生产成本,提升公司综合毛利率。公司规模化生产带动公司对芯片实行规模化采购降低成本的措施。另外,公司生产设备目前均已实现大规模全自动化生 产,进而减少单位人工成本和制造费用,通过规模效应提升产品的市场竞争力。

公司收入主要来源于LED封装及应用系列产品的销售。经过多年的发展,公司在LED封装领域已取得地位,是国内一家进入全球LED封装前十的企 业。同时,公司自2013年起加大对LED照明灯具的投入产出,LED照明灯具逐渐成为公司新的利润增长点。随着公司产品线的不断完善及产业链的适度延 伸,公司的核心竞争力将不断强化。近三年,公司SMDLED的产能利用率分别达到91%、93%和94%,LED室内外照明灯产能利用率分别为91%、 97%和92%,生产设备全年基本接近满负荷生产状态,此次募投项目实施后,公司的产能将大幅提升,缓解产能压力,有利于公司进一步扩大产销规模,扩大市 场份额,增加市场占有率。

公司表示,为抓住国内LED行业政策性利好及产业发展空间广阔的机遇,充分利用公司在LED封装及应用领域成熟的经营经验和技术积淀,公司拟将本次非公开 发行募集资金投资于小榄SMDLED封装扩产项目、吉安SMDLED封装一期建设项目、新余LED应用照明一期建设项目。上述募投项目的实施,将进一步在 巩固公司在LED封装业务的地位,同时加快公司在下游LED应用照明领域的延伸,完善公司LED产业链的布局,进一步强化公司核心竞争力。

值得一提的是,公司发布公告公司为增强企业竞争力,优化整合行业资源,董事会同意公司参与竞购OSRAMLichtAG(欧司朗)部分照明业务资产。

公司预计2015年度归属于上市公司股东的净利润25,000-27,000万元。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次