来源:eefocus
时间:2014-09-16
根据IHS的分析,洪都拉斯将引领至2018年中美洲光伏安装项目1.5GW的浪潮。
该市场调研公司日前预计,由于投资者抓住该地区出现的机会,从明年开始,洪都拉斯、巴拿马、危地马拉、尼加拉瓜、哥斯达黎加和萨尔瓦多的安装量将从今年温和的22MW跃升至243MW。
此后,IHS表示,中美洲国家的光伏将真正腾飞,2016至2018年新的安装量占2012至2018年IHS分析的总安装量的80%。
IHS太阳能需求高级分析师约瑟芬·伯格(Josefin Berg)表示:“中美洲产生的约70%的电力已经来自可再生能源,主要是水能。然而过去几年,日益提高的电力需求一直由新热发电满足,来自石油、煤炭和天然气发电,对于化石燃料的进口越来越依赖。为了抵消这一点,并且避免电价未来的波动,各国政府日前开始支持控制可再生能源的部署。”
洪都拉斯将领导该地区的安装项目,预计到2018年累计499MW,其次是危地马拉291MW。
IHS表示,公共事业规模项目占1.3GW,该地区目前光伏项目储备的大部分。在这些项目中,由于加强对于光伏的政策支持,一半已经签署购电协议。
政治支持准边,IHS挑选洪都拉斯、萨尔瓦多、危地马拉和巴拿马。洪都拉斯日前就600MW项目签署购电协议。IHS表示,同时萨尔瓦多及危地马拉通过公开招标为六个总计179MW的项目授予合同。巴拿马将在十月举行招标。
除了大型装机容量安装项目,IHS表示,中美洲光伏还获得牵引力,作为柴油备用发电的一个替代方案,洪都拉斯和哥斯达黎加均推出净计量计划,其可能有助于推动小型光伏的摄取。
伯格补充道:“我们看到酒店业主以及当地商业对于光伏的兴趣越来越大。一个可靠并经济实惠的电力供应就意味着更好的业务。”