来源:经济日报
时间:2014-09-16
台积电(2330)宣布业界低功耗、成本效益的28奈米高效能精简型制程(HPC)进入量产,且已取得展讯、晨星、全志、海思等10家客户下单,预计年底前将完成约70项设计定案。此举也显示台积将全力抢攻第二波28奈米制程的转换潮,后进者中芯(SMIC)、联电(2303)想突围恐更难。外资德意志即看好,台积32/28奈米制程2014/2015年市占可望达78%/74%,优于前一世代45/40奈米制程同期市占的62%/55%。
台积目前于28奈米产品线相当完备,拥有低耗电(28LP)、高效能(28HP)、高效能低耗电(28HPL)、高效能行动运算(28HPM)、高效能精简型(HPC)5大制程。而由此次28奈米HPC制程客户名单一字排开,陆厂占了大半来看,台积电显然相准智慧机、平板、其他消费性产品的64位元中央处理器所驱动的第二波28奈米转换潮,将从欧美大厂吹向中国大陆而全力布局。在台积积极防堵下,对今年底才将正式量产28奈米制程的陆厂中芯(SMIC),以及年底前28奈米营收占比仅有个位数的联电而言,要突围恐不乐观。
德意志指出,尽管联电与中芯于28奈米均采用与台积相同的后闸极(gate-last)技术,惟因技术难度高,估计上述二线晶圆厂恐至2015年都还无法量产28奈米HPC制程。