来源:互联网
时间:2014-09-16
在下一代高科技电子设备上,柔性显示屏绝对算是必备新技术。目前,这种显示屏原型产品已经开发出来,它利用石墨烯技术,提供了更加高效、且可打印替代的柔性显示屏。也许未来,我们的显示屏真的可以做到完全弯曲,可折叠。
这款原型产品是由剑桥大学石墨烯研究中心和英国公司Plastic Logic共同生产的。它是一款有源矩阵电泳(active matrix electrophoretic)显示屏,这种技术通过使用电场重新排列溶液上的悬浮粒子,显示出图像。这种显示屏和如今的电子阅读器显示屏很相似,不过它没有采用玻璃材质,而是选用了软塑料,当然,这也是首次将石墨烯技术应用在基于晶体管的电子设备上面。
我们知道,一般显示屏背板都是导电连接层,可以提供电力支持,重新排列悬浮显示粒子。但这款显示屏和传统显示屏也有很大不同,它的背板采用了经乳浊液处理的石墨烯电极,而不是标准的溅镀沉积金属电极。换句话说,通过利用低温处理,石墨烯是被“打印”在了背板底层基片上。Plastic Logic公司还开发了一种“有机薄膜晶体管技术”,可以在不到100摄氏度(华氏212度)的低温下,制造出150 PPI的显示屏背板。之后,储存电极将会按照规定的电路图形开始进行蚀刻,提供背板连接网络。
柔性显示屏已经应用在了一些电子设备上面,比如LG就生产过类似的显示屏。但是这种全新的石墨烯的成本更低,而且可以进行大批量生产。利用石墨烯材料,柔性显示屏可以提供低的成本,便捷的制造解决方案,而且其固有的电子属性可利用在许多电子元件上面,比如导体,超级电容,太阳能电池等。
未来,随着项目的进一步深入开发,并结合LCD和OLED技术,这项技术将会具备全彩色支持能力,并满足视频显示的高速刷新率需要。目前,研发团队正在设想开发全新的柔性背板,这样就能将此技术应用在更轻、更易扩展的高密度传感器上,比如高分辨率的医疗图像系统,以及高精准的手势识别应用程序。
这项研究近得到了英国技术战略委员会的支持,并作为旗下“石墨烯革命”项目的一部分。明年,该技术有可能会应用在基于OLED的全彩柔性石墨烯显示屏生产上面。