处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

福布斯:4英寸iPhone重出江湖,只是“逗你玩”

福布斯:4英寸iPhone重出江湖,只是“逗你玩”
来源:网易科技 时间:2015-11-09

11月9日消息,据国外媒体报道,有迹象表明苹果在2016年打算推出4英寸的iPhone,至少从供应链方面获取的消息印证了这一说法。不过,那些希望 经典复刻版iPhone 4S回归的用户可能要失望了,回首库克的苹果,屏幕较小的iPhone配置上也永远更弱。而且之所以小屏幕的iPhone会依然存在,就是为了让大一号的 iPhone卖出更好的价钱。

郭明池上周爆料iPhone 7要有4英寸、4.7英寸和5.5英寸三个屏幕尺寸。而且至少从内存来看,屏幕越大性能越强。
 

 

拿现在的iPhone 6S和iPhone 6S Plus比,两者之间有着并不明显但明确的配置差异。就物理上来说,当然小iPhone的电池容量也更小。但这也是苹果公司自己选择去限制iPhone 6S的厚度从而限制了电池的可用空间。如果说电池方面还说的过去,屏幕的分辨率就说不过去了,iPhone 6S的屏幕分辨率为326 PPI(像素/英寸),而较大的iPhone 6S为401 PPI。

库克的苹果似乎对投资组合的“三元”理论十分着迷。苹果的产品每年都会提供“好/更好/好”的三种类型,每款iPhone通常有三种存储配置,然后在同 一使其推出三种型号。目前,苹果公司官方的智能手机产品线是iPhone 5S、iPhone 6和iPhone 6S,这显然是迎合了库克“好/更好/好”的趣味。虽然近两年低端的两款iPhone都失去了存储的型号5S只提供16 GB和32 GB,6只提供16 GB和64 GB,但是6S仍提供三种选择,16 GB、64 GB和128 GB。

iPhone 7的4英寸机型将取代老化的iPhone 5S,并让苹果提供新的“好/更好/好”三元组合。如果按照传统三元的理论,4英寸手机配置上注定会有点垃圾。


这款4英寸iPhone可能叫做iPhone 7 mini或者iPhone 7C,将拥有16GB iPhone 6S的配置。而对于iPhone来说,16GB的iPhone有多鸡肋每个人都知道。一旦你装了一些应用,拍了一些照片和视频,你的存储空间基本也就不够 用了。另外,新的iOS版本永远都不会迁就配置低端的iPhone,即使那款iPhone依然在产。很快你就会发现对于新的iOS,老iPhone内存不 足,性能下降。

看起来苹果公司确实在开发小屏幕的iPhone,但它的使命不会是成为世界上好的小屏幕智能手机,而是为了让iPhone 7 Plus买的更好。