• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英伟达告三星、高通侵权:骁龙家族无一幸免

来源:eefocus
时间:2014-09-16

分享至:

NVIDIA上周宣布在ITC及特拉华州法院起诉三星、高通侵犯了NVIDIA的专利权,要求ITC禁售三星Galaxy设备并赔偿侵权损失。在今天的电话会议上,NVIDIA公司也公开了该案件的详细情况,三星刚刚发布的Galaxy Note 4、Note Edge以及之前的Galaxy Note 3、Galaxy S4、S5手机及三款平板都侵犯了NVIDIA的专利,涉及到了高通的骁龙S4、400、600、800、801及805全系列处理器。

NVIDIA是目前主要的GPU厂商之一了,他们发明了很多对移动计算非常重要的技术,已颁发及正在申请的专利超过7000项,手中筹码很多。NVIDIA起诉三星和高通侵犯了他们的GPU专利权,包括可编程着色、统一着色器以及并行多线程处理器等技术。

已经确认的产品包括三星Galaxy Note Edge、Galaxy Note 4、Galaxy S5、Galaxy Note 3和Galaxy S4 手机以及Galaxy Tab S、Galaxy Note Pro 和 Galaxy Tab 2平板电脑,其中手机产品几乎是三星的主力,这两代产品都涵盖其中了。

  

涉嫌侵权的三星Galaxy设备多数使用了高通处理器,因此涉及的处理器也包括高通骁龙S4、400、600、800、801及805系列,整个骁龙家族基本上没有幸免的,高通这次要拿出精力好好对付了,否则一旦失利,骁龙处理器就要全都禁止了。

不过其他GPU也没有摆脱干系,除了高通骁龙之外,其他使用ARM Mali、Imagination的PowerVR系列GPU也一样侵权了,不过这两家公司倒是没有列入NVIDIA的被告名单。

已确认的三星产品包括 Galaxy Note Edge、Galaxy Note 4、Galaxy S5、Galaxy Note 3 和 Galaxy S4 手机以及 Galaxy Tab S、Galaxy Note Pro 和 Galaxy Tab 2 平板电脑。这些设备中的大多数均采用高通移动处理器,其中包括骁龙 S4、400、600、800、801 以及 805。其余的设备采用三星 Exynos 移动芯片,该芯片包含了 ARM 的 Mali 以及 Imagination Technologies 的 PowerVR GPU 核心。

NVIDIA 联合创始人兼首席执行官黄仁勋 (Jen-Hsun Huang) 表示:“作为视觉计算领域的全球领袖,NVIDIA 发明了一些对移动计算来说至关重要的技术。我们拥有世界上丰富的一系列计算机图形知识产权,已颁发和申请中的专利多达 7,000 项,这些知识产权出自业内顶级的图形工程师之手,是超过 90 亿美元研发经费大力支持的结果。

我们已申请专利的 GPU 发明能够给移动设备带来巨大的价值。三星和高通选择了不经我们许可便在其产品中使用这些专利发明。我们请求法院裁定三星移动产品中所有图形架构均侵犯了 NVIDIA 的 GPU 专利权、确立这些专利权的许可价值。”

NVIDIA 发明了 GPU,是计算机图形领域中的先驱。图形处理器 (GPU) 让计算机能够生成和显示图像。GPU 能够令华丽的图形效果栩栩如生,是移动计算崛起的根本所在。这种栩栩如生的华丽图形效果造就了人们畅玩移动设备的面貌。NVIDIA GPU 是史上复杂的处理器之一,需要 1000 多个工程年才能打造出来,而且包含了超过 70 亿个晶体管

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

标签 芯片 晶体管 Avnet Arrow Chip1stop

更多新闻