处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ADI改进智能电网传输和配电设备的监控和保护性能

ADI改进智能电网传输和配电设备的监控和保护性能
来源:EEFOCUS 时间:2015-11-02

Analog Devices, Inc.(ADI),的高性能信号处理解决方案供应商,近推出24位数据采集片上系统(SoC)产品系列,用于改进智能电网系统内管理电能传输 和分配的防护、监控和电能质量测量设备的性能。AD7770实现了性能更高、尺寸更小的保护继电器,而AD7771可帮助电能质量测量设备进行电网早期故 障的检测。产品系列中的第三代SoC产品AD7779可确保断路器装置快速上电。AD777x系列的三款产品实现了业界的动态范围和数据输出综合性 能,具有八个同步采样通道,可在三相电源应用中测量电流和电压传感器的输出。每个SoC通道在8 kSPS时可达到112-dB的动态范围,从而强化了防护功能以及在单一ADC通道中的测量功能。AD777x产品系列还集成了采样速率转换器,简化电能 质量设备的设计难题,使其更容易满足IEC61000-4-30 A级标准。

 

AD777x系列内置可编程增益放大器(PGA),用于调整各种传感器输出,使系统设计人员能够使用通用平台满足各种应用需求,这些应用可能具有不同的精 度要求和输入传感器类型,包括电流互感器,电压互感器和电阻串等。此外,AD777x系列还通过减少外部元件(如信号调理放大器和锁相环(PLL))降低 系统总成本。完整的AD777x系列还包含采样速率转换器,对采样速率进行微调,确保在50-Hz (-15%)至60-Hz (+15%)范围内的线路频率一致性,变化范围保持在0.01 Hz以内。这是IEC61000-4-30 A级电能质量标准的要求。

 

 

新产品还具有多种片上诊断功能,帮助简化设计过程,使终端设备通过安全完整性等级(SIL)认证。还有一个额外的低分辨率SAR ADC通道,利用独立的电源操作,为系统和芯片诊断提供数据,提高数据完整性并增强系统的综合可靠性。AD7771的高动态范围和高采样速率能够减少快速 傅里叶变换(FFT)本底噪声, 从而增强对异常频率杂散的检测,发出电故障信号,并通过电能质量测量设备实现早期警告检测和预防性维护措施。

 

报价与供货

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次