来源:eefocus
时间:2014-09-16
高通、联发科、三星和英伟达等公司都将在今年底或明年初发布各自新的处理器组合,下面让我们来抢先预览一下各大公司的新品。
高通的64位Snapdragon处理器
在过去一年里,Snapdragon 800系列处理器的客户主要是高端智能手机厂商,但是改版的Snapdragon 801和805并没有提升多少性能。尽管许多制造商已经开始使用搭载Adreno 420 GPU的Snapdragon 805,但实际上这款SoC(系统级芯片)300Mbps的LTE-A下载速度相比业界现有水平而言并没有进步多少。
相反,消费者更加期待的是将于今年晚些时候发布的Snapdragon 410、610和615,这几款SoC采用的是64位ARMv8架构。当然,它们并不能代表高通顶级的64位SoC设计,
Snapdragon 808和810才是这系列的顶级。
这些处理器在性能方面相比高通今年的产品而言不会有多大的跃进。Snapdragon 410、610和615采用的都是ARM的Cortex-A53处理器核心,这款核心是Cortex-A9的后续版本,而非性能更强的Cortex-A15的后续版本。高通表示,这些处理器的性能可以达到现有Cortex-A9的水平,三星Galaxy Note 2的四核Exynos 4412 SoC就是现有水平的代表。这种架构会让节能效率更高,这样类似高通这样的厂商就可以在不影响电池使用寿命的情况下,为处理器添加更多的核心以提升峰值性能。
这些新处理器将采用高通全新的Adreno 400 GPU,进一步提升处理器的图形性能和节能效率。我们可以从下面的表单中对比它们与当前高通旗舰Snapdragon处理器的关系。
从表中我们可以看出,新的600系列Snapdragon处理器的每项并没有和当前高端的Snapdragon处理器一一对应。410和610的性能无法和当前的旗舰801和更强的805相比,不过采用八核心架构的615能够在多线程环境下提供一些额外的性能。另外,Adreno 405的图形处理能力并不会比Adreno 330高多少,我们需要等待高通全新的800系列SoC来超过目前的水准。
这些高通即将发布的处理器在节能效率方面的表现将有巨大提升,让设备在应付各种情况时都能保持充足的电量,延长电池使用寿命,同时改善中端手机的LTE连接速度。
让我们展望一下2015年,届时高通将发布采用20纳米工艺制程的Snapdragon 808和810,它们的性能将等同或是超过当前市面上采用Cortex-A57架构的处理器,Cortex-A57是此前常见的高性能核心Cortex-A15的继承者。Adreno 418和430也能提供略超出当前Adreno GPU的图形处理能力。另外,808和810提高了对于屏幕分辨率和相机像素的支持,同时还是高通首批采用20纳米工艺制程的处理器。
重要的是,转战64位的高通不会立即带来性能飞跃。高通会首先发布中端产品,它们不会对当前的设备造成严重打击。假如你刚刚购买了一台旗舰手机,不必过分担心,因为这些高通新品将在明年才会装备到下一代旗舰智能手机上。