处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ADI推出一款静电计级运算放大器 ADA4530-1

ADI推出一款静电计级运算放大器 ADA4530-1
来源:EEFOCUS 时间:2015-10-29

Analog Devices, Inc.(ADI),的高性能信号处理解决方案供应商,近推出一款静电计级运算放大器 ADA4530-1,该解决方案外形紧凑,确保化学分析仪器在更广泛的温度范围内实现精度和数据可重复性,从而降低总体物料成本和设计尺寸。 ADA4530-1运算放大器的成功之处在于其偏置电流极低,为竞争产品的二十分之一,甚至更低。如此之低的偏置电流使得 ADA4530-1成为连接对输出负载敏感的传感器(如光电二极管)以及精度监测/分析设备中常用的其他高输出阻抗传感器(如分光光度计、色谱仪、质谱 仪,以及恒电位和恒电流库伦分析测量设备)的理想选择。新款放大器还可用作皮安计和库仑计测量系统的前端放大器,光电二极管、电离室和工作电极测量的跨阻 放大器,或化学和电容传感器的高阻抗缓冲器。

 


静电计级放大器缩小化学分析仪尺寸并提高精度
 

ADA4530-1运算放大器在125摄氏度时的输入偏置电流为250fA,是其竞争产品的二十分之一,在85摄氏度时降至20fA,为竞争产品的五十分 之一。此外,ADA4530-1是一款能够在室温至85摄氏度 范围内保持相同的20fA输入偏置电流的运算放大器,也是其同类产品中一款在室温至125摄氏度 范围内通过全面偏置电流生产测试的放大器。与本产品接近的竞争产品极少能达到125 摄氏度 的标准,也没有一款在室温条件下针对偏置电流进行生产测试。偏置电流会妨碍系统设计人员充分发挥传感器的灵敏性,因为他们需要为偏置电流的较大变化范围预 留一些防护频带。

 

ADA4530-1还具有片内防护缓冲器,可以追踪输入共模电压并提供输出,用以驱动PCB保护环或互连的屏蔽体,目的是减少传感器和放大器之间敏感连接 器中杂散电容的影响。从而简化了传感器接口设计,客户无需再为所需输出驱动器设计单独的电路,这样可以减少设计时间、节省成本和PCB空间。

 

ADA4530-1静电计级运算放大器的主要特性 

  • 超低偏置电流
    • 20fA @ 25摄氏度(值,经过生产测试)
    • 20fA @ 85摄氏度(值)
    • 250fA @ 125摄氏度(值,经过生产测试)
  • 集成防护缓冲器
  • 宽电源电压范围: +/- 2.5至+/- 8V或5至16V

 

报价与供货

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次