处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

构建智能社区,东芝启动正能源智能建筑实证项目

构建智能社区,东芝启动正能源智能建筑实证项目
来源:EEFOCUS 时间:2015-10-21

近日,东芝接受日本国立研究开发新能源・产业技术综合开发机构(NEDO)委托,在“法国里昂智能社区实证项目”中,积极投入可再生能源、蓄电池和节能设备等技术,启动了内部能源生产量超过消耗量的正能源建筑的实证项目。

 


HIKARI正能源智能建筑外观


在本次验证中,东芝将在里昂市内新建的集办公室、住宅和商铺于一身的综合建筑HIKARI中安装太阳能发电系统、热电联产、吸收式制冷机等创能设备、蓄电 池、冷水蓄热物质等蓄能设备以及LED照明灯节能设备,通过能源管理系统综合管理设备,降低建筑能源消耗10%以上,对正能源大楼的运行进行验证。


大楼内的办公室以及公用部分将采用楼宇能源管理系统,寻求配置电能和热能的生产量和储蓄量,以低运行成本实现正能源建筑的运行。同时,还将使用东芝 图像感应装置,根据室内的人员状况和日照状态,精细自动控制办公区域的空调、照明和百叶窗,有效降低能耗。此外,住宅部分还将引进东芝开发的 “OMOTENASHI HEMS”家庭能源管理系统。


“OMOTENASHI HEMS”可预测居住者的生活习惯,根据不同的生活场景自动控制空调等各种家居设备的运行模式。用户不仅可以通过平板电脑灵活选择自动控制菜单和节能空调设定等选项,还可以时时确认住宅的能源消耗情况。

 


智能社区结构图


本试验验证项目旨在提前5年实现欧盟国家制定的中期环保指标“EU环境措施20‐20‐20”,并推进项目所在地区的零排放。为充分发挥日本各企业的技术 优势,实现全球能源的有效利用,东芝作为统括企业承接项目。作为验证项目的一环,东芝已从去年开始实施太阳能电动汽车的分时租赁和现有住宅能耗量可视化等 验证。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次