• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

丢了Mac捡了iPhone,英特尔赚大了!

来源:EEFOCUS
时间:2015-10-19

分享至:
  • 苹果升级了其27英寸的iMac,采用了英特尔新款的Skylake处理器;
  • 展望未来,苹果可能会在其部分Mac机型上弃用英特尔的处理器;
  • 作为交换,英特尔可能有机会得到苹果2016年款iPhone和下一代iPad的业务。


苹果近升级了其27英寸的iMac,采用了英特尔新款的Skylake处理器。对英特尔的PC业务而言,这委实是一个好消息,但是业内普遍预计,苹果终会将其Mac电脑的CPU迁移到定制的ARM芯片上,在Mac这个产品上斩断与英特尔的关系。

 

 

今年第三季度,由于PC和平板电脑销售的下滑,英特尔的客户端计算事业部的营收下降至85亿美金,相比去年同期下滑了7%。在这个背景下,Skylake 的发布有助于英特尔稳住其客户端计算事业部的营收。尽管如此,从长远来看,即使苹果在其Mac电脑上从英特尔的x86处理器转移到ARM处理器,英特尔也 可能不会面临任何显著的影响。我相信,这两家巨头正在建立一种新型的合作生态。

 

苹果能够承受在Mac上弃用英特尔处理器的后果吗?

苹果考虑弃用英特尔的x86架构的可能原因就是成本效益。现在,苹果公司的OS X操作系统是基于英特尔的x86架构进行编译的。在更早之前,苹果将其处理器从PowerPC转移到英特尔,并不是出于成本原因,而是因为PowerPC 的芯片制造商IBM和飞思卡尔(原摩托罗拉)退出了PC市场,迫使苹果不得不如此。

 

英特尔允许苹果采用其他公司难以匹敌的先进处理器,并从中收取了巨额费用。但是,如果苹果采用了自家设计的SoC,它将能够向客户提供较低价格的Mac电 脑,而这将终导致其市场份额的增加。KGI Securities的一名分析师认为,未来的一到两年内,苹果公司内部的设计团队将能拿出可以与英特尔的高能效Atom芯片相当的SoC。业界也数度传 言称,苹果公司已经开发出了用于ARM的OS X系统。

 

不过,事实上,苹果永远无法在其整个Mac产品线上将英特尔请出门外。如果在创意市场大量使用的Mac Pro和MacBook Pro等高端Mac电脑上,苹果采用了低功耗的ARM芯片,它肯定会在这个细分市场失去它忠实的用户群,投鼠忌器,苹果肯定不敢这么做。

 

但是,在某些Mac电脑上采用ARM处理器的可能性始终存在,而且我预计苹果肯定会这么干。如果苹果将来在某一些低端Mac上转而采用了ARM芯片,我认 为英特尔也没什么好担心的。为什么呢?因为,归根到底,苹果和英特尔都需要在这个激烈竞争的市场环境中增加销售和利润,两家公司逐渐形成AppTel联盟 (我在此借用了WinTel的概念)会造成双赢的局面。

更多新闻