处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

完整物料成本曝光,iPhone 6s Plus硬件它贵!

完整物料成本曝光,iPhone 6s Plus硬件它贵!
来源:IHS 时间:2015-10-12

iPhone的利润率向来很高,其成本也是很多人关心的信息。尽管苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)对此并未透露,但研究机构IHS Technology还是将这一数据公布了出来——iPhone 6s Plus 16GB 版本成本价在 236 美元。


IHS Technology公布的报告显示,iPhone6s和iPhone6s Plus的物料成本分别为211.5美元和236美元,相较于 iPhone 6 Plus,全新的 iPhone 6s Plus 整体成本较贵,两者差距约 16 美元;IHS 这里提到的成本是 BOM(Bill of Materials,物料清单),同时含组装与测试,但不含研发与设计等费用。

 

成本增加,主要在于 iPhone 6s Plus 的 3D Touch 以及 Taptic Engine。

 

 

iPhone 6s 其中几项有感的提升包含 3D Touch、Taptic Engine、12MP 主镜头与 5MP 前镜头、4G Modem、Wi-Fi 以及重要的 Apple A9 SoC 和 2GB 内存。

 

IHS 成本报告中提到,拥有 3D Touch 功能的面板是6s Plus里面贵的一个部分,成本为 52.5 美元。

 

核心处理器 A9 价格在 22 美元,与镜头的 22.5 美元相近。另外,SK Hynix 在每一只 iPhone 6s Plus 拥有 22.5 美元的营收,主要是来自 NAND Flash 与 DRAM,当然这部分还有 Toshiba、Micron 以及 Samsung 等供货商在。

 

另一个无法被取代的供货商是 Qualcomm。

 

在 iPhone 6s Plus 里面,Modem、RF Tranceiver 以及 PMIC 均用到 Qualcomm 产品,而他们从每一支 iPhone 收到 29 美元的费用。

 

其他部分,WLAN模块和电池的物料成本分别为6美元和4.5美元,板载音频模块、NFC控制器、加速器、陀螺仪、气压传感器这些零部件的合计成本为18 美元,各种连接件和密封件的合计成本为42美元。IHS 报告里面提到,iPhone 6s Plus 的组装与测试成本在 4.5 美元。

 

 

不过,苹果对于这种计算方式似乎并不认可。今年4月,库克就批评评测机构预测苹果产品物料成本准确性严重失准。当时,库克在公司季度财报电话会议上抨击第三方预测机构给出的苹果供应链物料成本(BOM)严重失实。库克表示,自己“甚至从没见它们接近过准确的数字”。

 

对此,IHS Technology高级研究总监安德鲁-拉斯韦勒也表示,一如过去,IHS 成本报告就只是 BOM 的成本,这里不含研究、开发、设计与管销费用在内,当然你要说 Apple 赚很大也是可以,但试想想,谁有能力付出如此大心力来进行研发?

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次