处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

三星手机也要“以旧换新”,看着不值

三星手机也要“以旧换新”,看着不值
来源:北京商报 时间:2015-10-10

以旧换新活动一直是大家电经常采用的营销手段,如今这一趋势正被手机企业所复制。近日,三星官方宣布,从即日起到10月30日期间推出针对Galaxy Note5机型的以旧换新活动。


三星相关负责人表示,此次活动将对消费者手中的多种旧款手机进行估值,折价换购三星旗舰产品Galaxy Note5。据了解,三星Galaxy Note5于上月正式在中国地区销售。这款三星2015年度旗舰产品,一经上市就凭借第四代康宁大猩猩玻璃和7000级铝合金完美相融的时尚外观和超强的 硬件配置,备受消费者关注。


据了解,此次以旧换新活动全国限量3万台,采用在线估价的形式,减少中间环节使换购过程更加快捷。感兴趣的消费者可通过扫二维码,关注三星会员俱乐部微信 服务号,进行在线预估价,提前了解旧机价值,做出判断。此外,北上广深还支持上门回收,虽说其他城市则只能通过顺丰快递回收,但用户邮寄时选择“顺丰到 付”并做保价即可,安全便捷。


北京商报记者发现,参与Galaxy Note5以旧换新活动的旧机型不仅有三星Note3、Note4、Note Edge以及S5、S6等自家机型,还包括iPhone6、iPhone 5S以及其他品牌手机厂商的部分机型。


不仅如此,三星还对参与以旧换新的顾客给予环保补贴,按照不同旧机型号,补贴可达600元。例如,2013年上市的Galaxy Note3根据个人手机使用情况不同,保护较好的旧机市场回收价为800元左右。但如果参加此次的Galaxy Note5 以旧换新活动,除旧机折价外还有约490元的补贴额度,足足比市场普通回收价高出61%。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次