处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

iPhone 6s|Touch ID|传感器|指纹识别

iPhone 6s|Touch ID|传感器|指纹识别
来源:雷锋网 时间:2015-09-30

其实 Touch ID 本质上是个指纹扫描仪,分为光学的和电容的。光学传感器不在乎你的手指是否是潮湿的或者是占有水渍,一样能够识别指纹信息;但Touch ID 使用的是电容技术,电容传感器通过表皮的电容分布还原指纹。水是具有导电性的,会影响表皮电容的分布,让传感器接收到的电信号很差,所以基本上在手指沾了 水的情况下用户是无法正常使用 Touch ID 的。
 

 

不过在一代的 iPhone 6s 以及 iPhone 6s Plus 上,我们发现即便是在用户手指沾了水之后仍然能够快速识别指纹并解锁。并且由于 iPhone 6s 上的 Touch ID 太过灵敏,甚至出现想要轻按 Home 键查看时间也会导致解锁的情况出现。

不仅如此新一代的 iPhone 6s 的指纹识别速度比原先 iPhone 5s 和 iPhone 6 快了很多。对此苹果是这么描述的“有了 Touch ID,你可用指纹轻松解锁你的手机。它可通过高度精密的演算,以安全的方式识别并匹配你的指纹。而优化的 Touch ID 传感器,可比上一代产品更快识别你的指纹。”

此前有很多 Android 手机,比如华为的 Mate 7 以及一加 2,在指纹识别的速度上都超过了苹果的 Touch ID,这次苹果携新的 Touch ID 再次杀到,Android 阵营能否一战?

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次