处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

轻松DIY一个家庭智能门窗控制系统吧,智能家居有啥难

轻松DIY一个家庭智能门窗控制系统吧,智能家居有啥难
来源:EEFOCUS 时间:2015-09-28

一、项目概述

1.1 引言

随着21 世纪信息化时代的到来,社会信息化和家居智能化也呈现出了蓬勃发展的趋势,越来越多的家庭开始追求高质量、 高科技舒适安全的家居生活, 充分享受由信息时代带来的生活上的便利。作为智能家居系统的子系统智能门窗,是在传统住宅的基础上,综合利用传感器技术、 计算机技术、 现代通讯技术和自动控制技术等,实现了门窗各种信息的采集、 传输、 处理和控制。安全舒适的家居环境是实现家居智能化的基础和前提,而门窗作为家庭与外界互通的门户,起着尤为关键的作用,实现门窗的智能化是智能家居的 步,也是非常重要的一步。

 

1.2 项目可行性分析

为了使家居生活更加舒适、 安全,采用以 AVR32为主控制芯片,融合多路传感器的方法,突破了传统的防盗门窗模式。综合考虑了室内外环境的安全因素,设计了一种基于单片机系统的智能门窗,进行 了以 CO、 光照、 甲醛以及温度传感器为主要信号获取单元,以照明电灯、空调、换气窗和电动开窗器为执行机构的联合调试实验设计。

 

1). 本项目拟采用基于Atmel  AVR32单片机的EVK1100开发板作为硬件平台。该平台有以下几大优势:首先,GPIO引脚的引出,能够方便地进行各个执行模块驱动的扩展。其次, 开发板上面有多达两个的串口,可以很方便的让我们完成各个具体模块的调试。再次,开发板上面的已经拥有部分本系统设计中所需的模块(光线传感器、温度传感 器、LCD液晶显示、按键),能够减少硬件设计的内容,加快完成设计的进度。

 

2). 在智能门窗系统中需要使用的其他部分,比如:照明电路(可以通过搭建简单的模型实现),换气窗和可控门窗(可以通过直流电机驱动),环境监测传感器(当前工艺比较成熟,能够方便地应用)。

 

二、需求分析

2.1 功能要求

(1)通过对室内CO浓度、甲醛浓度、湿度以及光照强度的检测,实时显示室内的生活环境。

(2)通过按键预先设置的安全参数范围。

(3)当co浓度,甲醛浓度超过阈值参数时,智能控制换气窗的开关。

(4)当光照强度太弱,则检测窗外的光照强度,智能选择打开窗帘或者通过单片机驱动室内的照明电路,同理,当光照强度太强则智能选择关闭窗帘或者关闭照明电路。

(5)当温度太高或者太低时,则启动空调控制电路,驱动空调的运行。

(6)实时监控室内生活环境。实时调节设备运行。

 

图1 系统架构

 

2.2 性能要求

光照传感器的精度:±5% 范围:10-2000Lux

CO分辨率: 0.05 ppm

甲醛分辨率: 0.05 ppm

温度传感器准确度:±0.5%F.S

 

三、方案设计

3.1 系统功能实现原理

 

图2统硬件结构框图

 

3.2 硬件平台选用及资源配置

硬件平台:AVR EVK1100,资源配置:光强度传感器,co传感器,甲醛传感器,直流电机,照明驱动电路等。

 

3.3系统软件流程

 

图 3程序运行流程图

 

3.4 系统预计实现结果

能够实现对当前环境的监测,并能够根据预先设置的参数,智能调节并收敛到各个执行模块预先设定的参数。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22000次
2 1N4001 0.19MB 17867次
3 DAC1220E 0.95MB 15865次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15822次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14004次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11680次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9279次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9067次
9 DS1337U+ 0.28MB 9064次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8981次