处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

狂拽酷炫的野外探测车设计方案,提供完整软硬件实现流程

狂拽酷炫的野外探测车设计方案,提供完整软硬件实现流程
来源:EEFOCUS 时间:2015-09-24

一、设计思路

基于AVR单片机的野外探测车大体包括机械部分,电子部分和软件部分三部分。细分为车体基体模块、主运动模块、辅运动模块,电源模块、主处理模块、运动控制模块、视频采集模块、传感器采集模块、无线通讯模块、上位机模块。

 

二、方案设计

1车体基体模块

车体基体模块是机器人的硬件支撑,固定着机器人的绝大部分部件,包括支架和安装座,通过铝合金胶接铆接而成。铝合金刚性好,可以承受较大的载荷,便于加工且质量有保证。

 

2供电模块

 

 

3主处理模块

MCU为EVK1100,实现数据处理,传感器数据采集,电机控制和无线模块协同。

 

接受传感器的数据,处理后,通过串口发送给无线模块,同时接受串口传递的控制信号,经过处理后,进行响应,控制运动控制模块,完成相应动作

 

4 传感器采集模块

传感器模块可以根据需要搭载相关类型传感器。可以挂载GPS导航仪,进行全球范围内精确定位; 还可以挂载生命探测器,进行更为高效的搜救活动; 还可以挂载陀螺仪,协助调整机器人姿态,顺利完成越障任务。

 

5 传感器采集模块

本机器人携带温度传感器和瓦斯传感器,视频采集模块,包括无线摄像头,接收器,视频采集卡。

 

6 无线通信模块

无线通信模块采用高精度、高灵敏度的PTR6000无线通信模块。该模块采用全双工工作模式,传输距离可达500m。一端连接上位机,一端连接机器人。

 

7 上位机模块

上位机端接口为一应用程序,该程序采用Microsoft公司的Visual Basic 6.0 编写,主要用于数据的接收显示和控制信号的传递。串口通信采用Microsoft公司的MSCoom控件,波特率设置窗口如下。

 

 

视频声音显示部分采用StkATVAP,可以显示无线摄像头采集的视频声音信号,并且可以捕获保存。传感器数据显示下位机发送的传感器信号,正如传感器部分所介绍的,还可以根据需要对其增减。

 

 

三、主要创新点

1 采用全双工无线通信技术。

2上位机程序功能强大,人机界面友好。

3 可以根据具体情况选择无线或有线控制。

4 加载无线摄像头可传回视频和声音信号,且视频信号可以捕获,存储。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次