处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

卫星导航系统基带伪码的频域快捕获,完整系统解决方案

卫星导航系统基带伪码的频域快捕获,完整系统解决方案
来源:EEFOCUS 时间:2015-09-06

项目背景及可行性分析

1.项目名称、项目的主要内容及目前的进展情况

项目名称:卫星导航系统基带伪码的频域快捕获;

项目的主要内容:利用FPGA设计实现GNSS信号的频域快速捕获算法。

目前的进展情况:拥有成熟的算法结构和仿真测试结果,开始着手相关模块的实现。

 

2.项目关键技术及创新点的论述

创新点(1:基于FFT,在频域计算伪码 序列的循环相关值。在每一个多普勒频移,对所有码延迟同时计算出相关结果。和传统的直接计算本地与接收信号相关值的方法相比,运算时间短。对C/A码来 说,只需接收到一个伪码周期(1ms)的信号,就可估计出码相位;传统的串行相关,每次多移动半个码片,完成一次相关运算,搜索整个码周期需要少移动 2046次。

 

创新点(2):FFT运算要求满足所用数据的个数为2的整数次幂,一般情况下A/D不能满足在一个码周期内采样点数符合2的整数次幂。本项目通过一种平均下采样技术,来完成数据的匹配。

 

创新点(3):采样数据为一个码周期时,通过处理单边带数据的办法可以减少一半的运算量。虽然通过IFFT后只能找到前一半的点,但这些点包含了几乎全部信息。

 

关键技术(1:FFT的实现

关键技术(2:平均下采样完成数据匹配

 

3.技术成熟性和可靠性论述

目前通过MATLAB在通用PC机上完成该算法,证明该算法不仅可以有效地捕获到卫星导航信号,而且速度较传统的方法相比有很大提高,在一定程度上降低计算的工作量和复杂度。

 

下图为实际卫星捕获结果示意图:

 

 

为了能够实现算法在FPGA平台的顺利移植,利用System Generator在Simulink下的进行了部分硬件协同仿真工作。开发板为合众达公司的seed-fem025,FPGA芯片为Virtex-4 SX25。由于整套系统硬件协同仿真所需的硬件资源不足,所以硬件协同仿真分模块进行。

 

软件仿真的结果如下图:

 

团队成员均有比较扎实的数字电路基础知识和FPGA设计功底,以及信号处理方面的专业知识,完全有能力保证该项目的顺利实施,终完成项目。同时团队成员 依托于哈尔滨工业大学通信技术研究所卫星导航技实验室,利用实验室的各种硬件资源,作为项目的物质保证;通信技术研究所早在10年以前就开始了对卫星导航 技术的研究,积累了大量成熟的技术。

 

另外Virtex5系列的FPGA具有丰富的硬件资源,便于实现数字信号处理功能,可以有效地实现大规模的FFT运算,能够实现实时的频域捕获。

 

项目实施方案

1.方案基本功能框图及描述

该方案利用FFT,在频域完成接收信号与本地信号的循环相关运算,因此同时计算出所有码相位的相关值,估计接收信号的码相位延迟。

 

具体过程如下:

(1)中频信号采样后经过数字下变频,经过平均下采样,整合数据,匹配运算点数的要求。将匹配的数据交给FFT模块。其中I、Q两支路分别作为FFT的实部和虚部进行复数FFT运算。

(2)在FFT单元中,对进来的数据做分段处理,分段的长度L就决定一次并行运算的长度,与捕获概率、捕获时间有很大的关系。

(3)对本地产生的扩频码,同样进行平均下采样数据匹配后进行FFT运算,并取其复共轭。

(4)把数据段和地址段的FFT结果相乘,然后进行IFFT运算。

(5)对IFFT的结果取模值,存储结果。

(6)对结果进行捕获判决,找出累加后一帧中点与设定的门限比较,如果高于门限值,进行一次捕获检验。

(7)如果低于门限,调整NCO调整频率,重复上面的步骤

 

 

2.需要的开发平台

所需开发平台为XUPV5-LX110T,因为用频域捕获算法需要大点数的FFT变换支持。

 

3.方案实施过程中需要开发的模块

本方案进行的频域捕获主要分为,顶层模块,下采样模块、FFT模块、PRN序列产生模块、复数乘法器模块、NCO模块、峰值判决模块、频率搜索模块。

 

4.系统终要达到的性能指标

在SNR为-19dB的条件下,捕获伪码序列,码相位的估计结果在0.5个码片范围内,以满足后续跟踪模块的启动条件。

 

四、需要的其它资源

1.测试设备

在方案实施过程中,需要Xilinx内嵌的逻辑分析仪;思博伦的导航卫星信号源;Simulink以及System generator。

 

2.仿真、开发工具

ISE集成平台,Matlab和simulink,System generator,Synplify Pro综合工具,以及仿真工具Modelsim。
 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次