处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

iPhone 6c暂时没戏,站得高怎么也低不下来

iPhone 6c暂时没戏,站得高怎么也低不下来
来源:凤凰科技 时间:2015-08-31

据科技博客报道,尽管苹果预计会在9月9日的活动上发布两款下一代iPhone机型——iPhone 6S和iPhone 6S Plus,但是不要指望新款4英寸“iPhone 6c”会在当天的发布会上亮相。

 

消息称,尽管苹果一直在去年iPhone 6的功能基础上开发新款4英寸iPhone机型,但是该设备尚未准备好发布。有趣的是,苹果还在公司内部设计了一款配备3.5英寸屏幕的新款iPhone 原型机。自首款iPhone在2007年发布,到2011年的iPhone 4s,苹果手机一直使用的是3.5英寸屏幕。不过,苹果似乎没有计划发布这款尺寸更小的手机。

 



除了不会发布新款4英寸手机外,苹果目前还计划在iPhone 6S、iPhone 6S Plus发布后停产iPhone 5c。2013年秋天,iPhone 5c与iPhone 5s一同发布,但是差强人意的销量和老旧的功能一直令这款手机备受争议。截至今天,iPhone 5c一直在售。除了老旧的摄像头外,iPhone 5c使用的还是2012年iPhone 5推出时所采用的A6芯片。

但是对于4英寸iPhone屏幕感兴趣的用户,苹果仍将会为他们保留iPhone 5s,并将把合约价降低至0。不过,在美国停售后,iPhone 5c仍有可能继续在部分地区销售,就像iPhone 4一样,该手机目前仍旧在一些对价格敏感的国家销售。

虽然苹果在2013年发布iPhone 5s后停产iPhone 5,但是该公司在新款iPhone 6S和iPhone 6S Plus开始出货后预计仍会销售iPhone 6和iPhone 6 Plus。当然,2014款iPhone也会降价100美元。

总体来说,iPhone 5s将成为苹果入门级机型,iPhone 6和iPhone 6 Plus担任中端机型,新款iPhone 6S、iPhone 6S Plus为高端机型。新iPhone预计将配备更快处理器,1200万像素后置摄像头,支持4K视频,采用压力触感技术Force Touch以及高通开发的更为节能的无线芯片等。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次