处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

赛普拉斯和THine 推出新款USB 3.0相机参考设计套件

赛普拉斯和THine 推出新款USB 3.0相机参考设计套件
来源:EEFOCUS 时间:2015-08-17

赛普拉斯半导体公司和THine Electronics公司日前宣布推出业界快的具有1300万像素分辨率、速率为21帧/秒的USB 3.0相机参考设计套件。新款Ascella设计套件基于赛普拉斯的EZ-USB CX3 USB 3.0相机控制器和THine的THP7312图像信号处理器(ISP)。该套件具有优化的固件、软件开发套件、参考电路图和相关资料,能加速客户产品的 上市进程,而无需为开发相机固件付出高昂的初始费用。该套件具有高分辨率以及诸如自动聚焦、实时传输视频流的先进功能,适用于工业、医疗、教育和汽车等诸 多应用领域。Ascella USB 3.0相机参考设计套件可通过专门从事先进相机产品设计服务解决方案的e-con Systems公司购买。

 

 

CX3控制器可为符合MIPI摄像机2类串行接口(CSI2)标准的任何图像传感器添SuperSpeed
USB连接性,THine的THP7312 ISP支持达1600万像素的高分辨率,并具有业界的数据吞吐能力和低功耗性能。赛普拉斯和THine联合推出的这款设计参考套件可支持热插拔操 作,并且包含了为所有USB相机功能而优化的固件,能显著缩短开发周期,减小工程成本。开发者可将这款智能参考设计套件作为可量产的终产品,也可以将其 作为高分辨率相机系统的开发工具。

 

赛普拉斯USB 3.0产品线高级营销总监Mark Fu说:“Ascella参考设计套件采用了赛普拉斯的可编程USB 3.0控制器,充分利用了我们在USB系统设计领域的经验和THine的先进图像信号处理技术。它极好地展示了相机中的5-Gbps SuperSpeed USB技术和成像应用能力。”

 

THine公司的总裁兼CEO Kazutaka Nogami认为:“该套件无疑为高分辨率应用设计者提供了有效的解决方案,其优化的固件和广泛适用的USB接口技术将大幅缩短开发周期。我们全球的客户将会对其卓越的图像质量和性能感到欢欣鼓舞。”

 

e-con Systems公司总裁Ashok Babu指出:“我们正在见证多种应用领域中对具有USB 3.0接口的高分辨率、高帧频相机不断增长的需求。这一新款Ascella参考设计套件有力结合了THine的精密ISP和赛普拉斯的CX3 USB 3.0相机控制器,为满足市场需求提供了理想的平台。”



应用
赛普拉斯和THine推出的这款USB 3.0参考设计套件适用于诸多相机应用领域,如消费电子、笔记本和平板电脑,以及工业、医疗、机器视觉、教育等。它还可用于显微镜、复印机、文件扫描仪、游戏机、电视会议系统和其他成像系统。

 

Ascella USB 3.0相机参考设计套件的其他功能:

  • 支持自动聚焦、自动曝光、自动白平衡,并能在20种图像分辨率中进行选择。
  • 支持4K分辨率和30fps的帧频,以及1080p分辨率和60fps的帧频
  • 通过USB Video Class控制和扩展支持调校功能

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次