处理中...

首页 > 资料大全 > 技术资料 >

英特尔Skylake处理器低压版曝光,MBA性能暴涨?

英特尔Skylake处理器低压版曝光,MBA性能暴涨?
来源:雷锋网 时间:2015-08-13

英特尔第六代Skylake处理器已经在本月5号发布,而且两款黑盒版也已经开卖,不久之后U低压系列也将问世。近日,有外媒曝光了英特尔第六代低压处理 器产品图,Skylake低压处理器TDP与上一代产品一样,同为15W,不过处理性能较Broadwell产品有10%-20%的提升。

 

从低压版产品图中可以看出,Skylake U系列将包括8款产品,分别为i7-6600U、i7-6500U、i5-6300U、i5-6200U、i3-6100U,以及奔腾和赛扬系列的 4405U、3955U、3855U。目前所有U系列处理器的TDP功耗都为15W,28W版本将在2016年第1季度发售。

 

 

此外,15W版本的Skylake U家族的酷睿Core i5和Core i7处理器主要定位于超极本等轻便移动设备。

 

配置方面,3MB到4MB三级高速缓存,支持超线程,i5、i7型号支持睿频加速技术;酷睿系列和赛扬系列的显卡略有差别,前者集成了HD 520核心显卡,后者为HD 510核心显卡。

 

有消息称苹果会在下一代MacBook Air上采用i7-6600U、i7-6500U、i5-6300U、i5-6200U四款处理器,搭载新款处理器也可进一步提升MacBook Air的续航能力。