处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

物联网标准之争:高通、ARM、英特尔三足鼎立

物联网标准之争:高通、ARM、英特尔三足鼎立
来源:EEFOCUS 时间:2015-08-04

物联网不是一个产品,一项技术,一个片段或者一个市场。而是很多东西,很多市场,甚至很多技术的结合。然而,目前有一个东西可以把所有的东西连接在一起, 那就是从大数据到云端的设备。这可能会带来更多复杂的问题,大量数据在大量的异构设备,多种M2M协议,多种通信协议之下传输,安全问题如何保障?过程如 何实现?在没有解决这些问题的情况下,物联网怎样变成下一次革命?

 

好吧,大数据中心可以处理大数据结构问题。技术流程和专业的低功耗、低能量、低成本的芯片正在出现,一些已经在物联网应用中开发。但是这些硬件配上合适的 软件就能保证数据在世界各地之间的无缝传输和安全连接吗?我没有准确的答案,但是有很复杂的答案。每个人都在努力找到正确的解决方案,这里有多个开源的 M2M协议、通信协议和公司赞助的的开源的物联网平台。

 

 

 

大家有一个共识,那就是物联网市场的不同的垂直领域有不同的需求。我希望为各个垂直和水平领域制定一个统一的标准,这样跨越他们之间就会有合适的方法来满 足物联网的重要需求,如安全、通信、数据处理等等。如今大家在设计智能设备和降低物联网成本方面已经要做出了足够的努力,但是当你让设备工作在多种无线技 术之间就不知道会发生什么了,因为世界各个地区的标准不同。随着物联网市场的增长成本会相应增长。制订一个全世界通用的标准会从各个角度降低成本,加快物 联网市场的发展。


就像我曾经说的那样,市场的力量将决定谁会在变革中赢得物联网平台和标准。这是未知的,标准仍然在讨论中。这是一场革命,前面有一个巨大的机会,在这种情况下谁获胜谁将会成为标准的主人。让我们看看在这个方向取得了哪些进展?

 

高通开发了AllJoyn平台,并且将其作为开放平台。很多制造商已经加入AllSeen联盟,一个工业群体去开发AllJoyn作为物联网协议的标准。 高通还会集成它的下一代点对点协议,带有4G网络,带有MilTEfire技术,它允许在未授权的自然频谱上运营4G网络。对CSR的收购让高通的协议更 加安全,这是物联网和蓝牙标准的关键需求。蓝牙是一个系统性的标准,用于小范围内的区间通信,不需要任何路由器,和WiFi不同。带有网的蓝牙允许任何数 量的设备彼此之间安全地实现连接和通信,因此向物联网提供了动力。如果高通能够通过它的MiLTEfire技术显著提高移动网络的容量,并且4G技术像 WiFi一样普遍,我想它在物联网领域会成为赢家。希望高通能够摆脱当前的危机,并且实现物联网战略,毕竟它在MuLTEfire、网状网络和物联网所需 的AllJoyn硬件平台搭建上有权利。

 

ARM mbed物联网设备平台是另一种通用平台,用于大规模开发物联网设备。基于Cortex-M的ARM物联网子系统能够完成物联网终端开发和其它IP解决方 案,可以应用于所有节点,如大数据和云服务。现在,ARM针对嵌入式设备推出了新的质量有保证的标准。这个平台提供mbed-based设备之间的互操作 性。ARM可能成为另一个赢家,因为它有ARM IP平台的支持,它向半导体领域的很多设备提供IP。

 


英特尔正在大力投资建设一个基于低功耗设备和软件物联网平台。它们的Quark SoCX1000系列基于物联网平台,具有一个开放的构架,用户可以为不同的应用开发自定义平台。这个平台迎合完整的物联网生态系统,从边缘到数据中心。 目前英特尔证明这一平台可以完美地服务于工业、能源和交通领物联网领域。

 

当然,也有一些智能手机制造商,如苹果和三星,投资开发物联网平台。也有汽车企业准备去满足汽车部分。我们需要的标准平台是针对不同的垂直领域。它可能扩展到相邻的垂直领域,可穿戴设备、个人健康、消费电子等可以共用一个相同的标准。


市场的力量将决定获胜者。更小的参与者将加入更大的参与者,并且一组标准将会卷入物联网领域成就下一次革命。从EDA领域来看,也会有更多工具和IP推动物联网的发展。

 

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22193次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16432次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15976次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次