处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

USB C型接口将霸占移动终端,要多谢苹果捧场

USB C型接口将霸占移动终端,要多谢苹果捧场
来源:新浪 时间:2015-08-03

台湾集成电路制造商据称将大赌注押在新的可逆USB C型连接器身上,苹果之前已经在今年四月发布了12英寸MacBook 视网膜笔记本电脑,拥有超薄设计,只有一个USB C型端口进行数据传输和充电。它的推出意味着苹果成为首家拥抱更小可逆USB端口的主要PC厂商苹果率先采用USB C型端口,让台湾相关集成电路制造商有了底气,祥硕科技,钰创科技和威盛实验室都计划提供USB C型产品,这些公司希望笔记本电脑都和智能手机广泛采用USB C型端口。

 

 

但苹果12英寸MacBook的USB A型端口支持代USB 3.1技术,速度为5Gbps ,和USB 3.0速度相同。即将推出的第二代USB 3.1,端口将翻一番至10Gbps,英特尔即将推出的Skylake处理器支持第二代USB 3.1技术。

 

 

出于这个原因,大多数台湾厂商预计提供第二代USB 3.1 C型接口10Gbps数据速率比苹果MacBook目前提供的速度更快。厂商预计,采用英特尔Skylake处理器和更快第二代USB 3.1的笔记本电脑,有助于推动对更小的USB C型接口需求,帮助淘汰旧的,无处不在的USB A型接口。

 

就目前而言,12英寸的MacBook仍然苹果旗下使用USB C型口的设备,但外传苹果今年秋季发布的12.9英寸的平板电脑iPad Pro也将使用USB C型接口,另外还支持新的蓝牙手写笔配件和强制触摸输入。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次