处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

苹果搞霸王条款?要用Homekit必须买这款ID芯片!

苹果搞霸王条款?要用Homekit必须买这款ID芯片!
来源:eettaiwan 时间:2015-07-31

苹果(Apple)要求制作与其HomeKit环境相容的装置供应商,得购买并采用一种特制的身分识别晶片(identity chip);这是从近日在美国矽谷举行之嵌入式系统大会(ESC)的物联网(IoT)平台讨论场次传出的意外讯息。

 

“我知道很多人被这样的要求感到“惊到”,而且不得不为该晶片重新设计电路板绕线;”工程服务供应商PTR Group首席科学家Michael Anderson在他的演说中表示:“有不少制造商都对此不满,因为需要添加该款苹果要求的晶片,让他们的产品变贵了。”

 

“目前还不清楚该晶片的实际作用,但我预期它与云端存取相关,也可能是地理位置资讯的触发器;”Anderson表示,总而言之:“自从HomeKit与 iOS 8一起首度亮相,我们对它所知不多,因为苹果对其保密。”针对上述晶片,苹果也没有回应EE Times美国版编辑有关于其功能与成本的提问。

 

根据Anderson的介绍,HomeKit是目前产业界七大消费性物联网平台之一:“市场上不缺物联网平台,相关方案有十几种──大部分是以网际网路协 议(Internet Protocol)运作,通常支援802.15.4,并有类似的讯息传送系统,例如MQTT与RESTful API;而且那些平台大多锁定开放源码。”

 

不过Anderson提醒工程师们要小心部分平台对“开放”之不同定义而可能有的黑暗面,举例来说,英特尔(Intel)主导的开放互连联盟(Open Interconnect Consortium,OIC),要求钻石级会员支付35万美元年费,金级会员则是一年得缴至少1,000美元费用才能取得规格。

 

“那是你得购买才能取得资讯的价格,就算该平台是由Linux基金会所赞助──所以如果你问我,我会觉得这整个需要购买的情况有些令人匪夷所 思。”Anderson并表示,由Google旗下Nest所主导的Thread Group,在收发层采用802.15.4标准,但在更高层的部分:“开放性较少,他们可能需要产业界施压促使其开放。”

 

Thread Group的成员也得缴交2,500美元年费才能取得规格;Anderson表示:“那只能说是像开放源码,但只在某种程度上;而且我们将会陆续看到越来 越多这样的东西…封闭源码(closed source)短时间内会是主流方案。”也就是说,大多数相互竞争的消费性物联网软体平台,是各自支援多种作业系统与通讯协议。

 

例如英特尔采用OIC规格的IoTivity,支援CoAP、MQTT、 RESTful API,以及Linux、Tizen与Arduino;由Linux基金会主导的AllSeen,支援多种作业系统与API,以及在讯息发现支援D- Bus。各家厂商都是多头下注,支持多种选项;Anderson指出:“微软(Microsoft)的Windows支援AllSeen,打造 AllSeen技术的幕后推手高通(Qualcomm)也加入了Thread。”

 

至于工业物联网领域则拥有比消费性物联网更广大的商机;Anderson表示,工业物联网:“吸引许多大厂的注意,因为像是一些大型建筑物,例如法兰克福机场航厦(Frankfurt air terminal),就需要8万个感测器…这是一笔大生意。”

 

Anderson表示,如ThingWorx是主要的工业物联网平台之一,涵盖了闸道器到云端的规格,但在客户端需32 Mbytes记忆体,意谓其在终端节点不会看到显着使用需求;此外该规格缺乏:“明确的端对端安全性,但它支援所有主要API,并拥有广泛的生态系统,涵 盖晶片、系统到软体。”

 

Xively则提供类似的架构,也涵盖闸道器与云端服务;还有Digi旗下的Etherios,锁定车队管理、医疗装置与制造业等产业。此外还有从募资网 站Kickstarter发迹的ThingSquare;但Anderson指出:“他们还在尝试厘清,当规模成长之后要如何发展。”

 

其他工业物联网平台包括Kaa Project、ThingSpeak ,以及在Eclipse Foundation 之下的至少三种架构,包括Koneki与Mihini。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次