处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

新日本无线推出内有电压自动校正功能的USB充电用电源IC

新日本无线推出内有电压自动校正功能的USB充电用电源IC
来源:EEFOCUS 时间:2015-07-27

新日本无线特别推出3款电源管理新产品“NJM2815、NJM2816、NJW4119”,专用于USB充电的电源,这3款电源IC都内置有电压自动校正功能。

 

【概要】

近年来,智能手机、平板电脑等便携式移动设备变得越来越高智能化,随之电池容量也变得越来越大。
以往用USB接口连线给这些设备充电时需要500mA的充电电流,而近对应急速充电的移动设备逐渐增多,越来越需要提供大输出充电电流的供电能力。但 是,充电电流增大,连接USB接口和移动设备之间连线的电阻造成的电压降也会随之增加,这样会使移动设备的充电电压无法满足USB规格。


想要解决这个电压降问题,新日本无线特别准备了内置有电压自动校正功能的2款线性稳压器NJM2815和NJM2816以及1款开关稳压器NJW4119共3款USB充电专用电源产品,可以根据不同使用目的来选择合适的产品。

 

【主要特点】

1.高精度电压校正功能 (NJM2815/NJM2816/NJW4119)

为了校正从USB接口到移动设备之间连线带来的电压降,特别开发出了具有高精度电压校正功能的电源IC,此功能已申请专利。

 

2.内置有错误标识(Error Flag)输出功能(NJM2815/NJM2816/NJW4119全产品)和Power Good输出功能(只有NJW4119)

当用USB充电时,若发生异常,错误标识输出功能能够立即通知微处理器,这样自动防故障的可靠性安全设计会变得更加容易。此外,NJW4119内置有Power Good输出功能还能够把输出电压正常升至设定数值的状况通知给微处理器。

 

3.内置有定电流型过电流保护电路(NJW4119),可设定具有平坦温度特性的电流值

内置的过电流保护功能能够设定具有平坦温度特性的定電流,即使周围温度发生变化,设定的电流能够保持稳定,使之不受温度影响保护电路正常工作。

 


左:NJM2815GM1(HSOP8-M1封装)
中:NJM2816GM1(HSOP8-M1封装)
   右:NJW4119VP1(HTSSOP24-P1封装)


【性能指标】

 

 

【应用范围】

●全部装有USB接口的应用设备

   车载AV、消费类设备等


●所需输出电流不同的应用区分

NJM2815 (Io=1A    全部USB应用)

NJM2816 (Io=1.5A  对应急速充电的智能手机等)

NJW4119 (Io=2.4A  平板终端等)

 

【生产状况】

●全部已经量产

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次