处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

SUSE增加对64位ARM服务器处理器的支持

SUSE增加对64位ARM服务器处理器的支持
来源:EEFOCUS 时间:2015-07-22

SUSE宣布扩展合作伙伴计划,从而增加对64位ARM服务器处理器的支持。扩展之后,合作伙伴将可通过SUSE Linux Enterprise 12,并借助来自AMD、AppliedMicro和Cavium等制造商的64位ARM芯片和Dell、E4 Computer Engineering、HP和SoftIron等服务器制造商的服务器来开发、测试并将产品推向市场,为客户提供更多选择、灵活性和机遇以节省技术基础 设施成本。


SUSE工程副总裁Ralf Flaxa表示:“在对接Linux与其他平台方面,SUSE始终占据地位。该计划将为ARM AArch64生态系统带去我们提供x86-64、Power和System z解决方案的合作伙伴已经体验过的益处和互动。SUSE的ARM合作伙伴计划将为ARM生态系统合作伙伴提供AArch64支持的SUSE Linux Enterprise 12软件和专业知识,建立关系为不同硬件平台上的企业解决方案提供支持,满足多种客户需求。”


IDC企业基础设施和数据中心高级副总裁Matt Eastwood认为:“客户对ARM的兴趣愈发浓厚,首批ARM服务器单元已经投放市场。当前,该技术已经在早期应用于具体使用案例,预计未来人们对它 的兴趣会持续高涨。我们预计ARM也会与物联网解决方案产生巨大关联。SUSE Linux Enterprise for AArch64的发布为围绕ARM服务器产品打造Linux软件生态系统迈出了重要一步。”


ARM服务器处理器提供了一个可扩展技术平台,可以配置用以满足数据中心不同的业务需求和应用需求,如高效的网页规模工作负载和快速云扩建。合作伙伴可以 在多个市场领域利用SUSE Linux Enterprise针对ARM处理器的支持,包括为特定目的制造的设备,如安全设备、医疗设备、网络设备、超大规模计算、分布式存储、软件定义的网络和 经典网络。


为简化合作伙伴使用,SUSE还在openSUSE Build Service中实施了针对ARM和AArch64的支持。这允许本社区依托真正的64位ARM硬件和SUSE Linux Enterprise 12二进制制作程序包,缩短产品上市时间,改善AArch64解决方案的兼容性。合作伙伴基于64位ARM架构开发、测试和向市场投放产品的时间更短,从 而令终用户获益。


合作伙伴对SUSE ARM计划的评价

AMD服务器业务单元总经理和企业副总裁Suresh Gopalakrishnan表示:“AMD和SUSE很久以来就是技术合作伙伴,致力于为服务器市场提供创新解决方案。能与SUSE合作加速打造一个健 康的AArch64(ARMv8)生态系统,我们感到非常高兴。借助SUSE Linux Enterprise 12 with AArch64-support for AMD Opteron™ A1100 Series处理器(代号“Seattle”),可以打造出及时、灵活的数据中心解决方案。”


AppliedMicro营销副总裁John Williams表示:“AppliedMicro的X-Gene©处理器是首款也是在产的64位ARM服务器解决方案,是SUSE等顶级厂商在 ARM合作伙伴社区进行软件开发的平台。SUSE和AppliedMicro紧密合作,确保这个重要的企业软件生态系统快速发展,促进高性价比、高能 效企业级ARM服务器平台的广泛运用。”


ARM服务器系统和生态系统总监Lakshmi Mandyam表示:“更多的架构和软件平台选择将开辟服务器市场,让其更具竞争力和创新性。我们对SUSE打造SUSE Linux Enterprise 12和openSUSE Build Service的努力表示赞赏,二者将会像现有的其他数据中心硬件那样快速、高效地部署ARM服务器。”


Cavium公司Thunder生态系统和合作伙伴支持总监Larry Wikelius表示:“把SUSE企业客户经验和创新技术与Cavium 48核ARMv8 ThunderX Workload Optimized Processor结合起来正是卷服务器市场寻找的解决方案。Cavium与SUSE团队就ThunderX的核心平台支持、验证以及重要优化紧密合作, 充分利用ThunderX提供的特定于工作负载的加速器、集成输入/输出和双插槽特性。现在我们的客户和生态系统合作伙伴正在ThunderX上成功运行 openSUSE,SUSE这一努力将加速其在2016年在某些主要ThunderX客户中部署的全面开发和生产。”


HP公司HP/ARM联盟高级总监Larry Kelmar表示:”在满足客户计算需求方面,单一解决方案并不是万全之策。ARM64技术为网页缓存等特定工作负载提供了效率优势,需要平衡计算性能和 更大内存。HP与SUSE继续开发ARM64生态系统彰显了我们以合适的成本针对合适的工作负载为客户提供合适计算性能的承诺。”


SoftIron首席执行官Norman Fraser表示:“与SUSE合作并参与该公司的OEM计划,我们感到十分高兴。64位ARM生态系统正在快速发展,SUSE Linux Enterprise 12是推动这股势头的一支重要力量。SUSE可以增强我们面向企业64位ARM的软硬件创新平台,对这种潜力我们感到非常兴奋。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次