处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Vubiq Networks选用Vitesse方案开发无线宽带平台

Vubiq Networks选用Vitesse方案开发无线宽带平台
来源:EEWORLD 时间:2014-09-12

    全新的系统将千兆无线传输速度与先进的服务感知网络功能结合在一起。

    美国无线通信展超级移动周(CITA Super Mobility Week) – 拉斯维加斯 – 2014年9月 – 为电信网、企业网和物联网(IoT)网络提供先进芯片解决方案的供应商Vitesse Semiconductor公司(纳斯达克股票代码:VTSS)日前宣布:Vubiq Networks在其新一代60GHz毫米波无线系统中选用了Vitesse的CEServices™软件、Serval-Lite™ VSC7416电信级以太网交换机引擎以及VSC8574千兆以太网物理层,该系统面向于无线光纤扩展和4G/ LTE回程传输应用。

    业界专家预计,不需要授权的60GHz频段将显著地增加4G LTE和LTE-Advanced网络的容量,将缓解目前用于Wi-Fi的2.5GHz和5GHz公共频段过度拥挤的情况。与后两者相比,60GHz频段明显没有那么拥挤,并且已经被批准可整个美国、欧洲和亚洲大部分地区使用。根据4G Americas的预测,移动用户的数据服务使用量将从现在每天15MB增长至2020年的每天1GB移动数据量,这使替代频谱的使用成为服务提供商迫在眉睫的事情,以满足移动宽带的需求。

    “无线链路需要整合服务质量、安全性、流量管理和其它增强的网络功能,使运营商能够有效地为其客户提供服务,”Vubiq Networks首席技术官及联合创始人Mike Pettus表示:“我们过去一直在寻找整合了先进服务感知网络功能的电信级技术。而与Vitesse的合作使我们能够接触到独特的服务感知以太网交换机架构,帮助我们快速地将一种可满足服务提供商需要的解决方案实现了商业化。”

    “便捷的服务提供和管理对于运营商至关重要。为了支持这一点,在移动网络的网络边缘需要更多的智能化,以处理消费者总是需要的高宽带应用。”Vitesse产品营销总监Larry O’Connell表示:“Vitesse的服务感知架构或者ViSAA™将这种智能集成到了接入和边缘网络设备之中,使符合MEF CE 2.0标准的解决方案能够现成地支持无线网络的需求。”

Vitesse和Vubiq Networks在CTIA超级移动周上的各项活动
    2014年9月9日至11日,Vitesse将于在拉斯维加斯Sands会展中心举办的CTIA超级移动周移动回传展区的4163展位上(Booth #4163, Mobile Backhaul Pavilion),展示其用于基站和移动回传应用的IC解决方案和技术。当地时间9月11日下午2点15分,Vitesse首席技术官Martin Nuss博士将在与CTIA超级移动周同期同地举办的4G世界大会(4G World)中企业移动运营分会议的“4G移动网络与设备安全”专题研讨会上发言。

    Vubiq Networks将在移动回传展区的4061展位(Booth #4061, Mobile Backhaul Pavilion)上介绍其的60GHz无线宽带平台,以及其它网络产品和解决方案。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次